请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我们正在 TDA2x EVM VisionSDK 3 Linux 上进行开发。
我们在 Linux 的 reboot 命令和 U-boot 的 reset 命令中遇到问题。
该板在此阶段后挂起、从不恢复。 如何通过软件正确复位 EVM。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在 TDA2x EVM VisionSDK 3 Linux 上进行开发。
我们在 Linux 的 reboot 命令和 U-boot 的 reset 命令中遇到问题。
该板在此阶段后挂起、从不恢复。 如何通过软件正确复位 EVM。
您好、Naveen、
首先、请考虑 EVM 不是参考设计、不应盲目复制。 我这么说是因为 EVM 中直接重复使用的器件过去出现了很多问题。
其次、请注意、我不直接参与 EVM 或原理图设计、但我知道:
-修订版 E 包含 SoC 修订版1.0。 强烈建议使用 SR2.0和 EVM 版本 H 
-对于复位问题,请使用一个最新的 PMIC。 可以指示它们在热复位时将 POR 信号置为有效、从而消除热复位问题。 请参阅 PMIC 的 PMIC 引导引脚设置、以便指示它在热复位时将 POR 置为有效。 请参阅您的 PMIC 数据表。
此致、
STAN