This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2x:Vision SDK Linux -复位问题

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629470/tda2x-vision-sdk-linux---reset-issue

我们正在 TDA2x EVM VisionSDK 3 Linux 上进行开发。

我们在 Linux 的 reboot 命令和 U-boot 的 reset 命令中遇到问题。

该板在此阶段后挂起、从不恢复。 如何通过软件正确复位 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveen、
    您的 EVM 的修订版是什么? 这是早期修订版本中的已知错误。
    您可以在此论坛中搜索主题并下载勘误文档、然后查找"热复位不可靠..." 或类似。
    如果我还记得、可以使用 I2C 命令向 PMIC 发出复位命令。
    最近的电路板实现了硬件解决方法、因此无需命令。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确的勘误表编号是
    i862重置应使用 PORz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    感谢您的更新、我们将使用 TDA2x 的修订版 H。 EVM。  

    我们将此 EVM 用作定制电路板设计的参考。

    是在该版本的电路板中实现的硬件权变措施

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    首先、请考虑 EVM 不是参考设计、不应盲目复制。 我这么说是因为 EVM 中直接重复使用的器件过去出现了很多问题。

    其次、请注意、我不直接参与 EVM 或原理图设计、但我知道:

    -修订版 E 包含 SoC 修订版1.0。 强烈建议使用 SR2.0和 EVM 版本 H

    -对于复位问题,请使用一个最新的 PMIC。 可以指示它们在热复位时将 POR 信号置为有效、从而消除热复位问题。 请参阅 PMIC 的 PMIC 引导引脚设置、以便指示它在热复位时将 POR 置为有效。 请参阅您的 PMIC 数据表。

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Stan 提供的宝贵意见。
    我们将在我们的设计中关注这些点

    此致
    Naveen