This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:EFUSE_SMA 寄存器物理地址

Guru**** 2575385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629898/am3352-efuse_sma-register-physical-address

器件型号:AM3352

团队、是否有人可以帮助澄清"efuse_SMA"寄存器在复位后的位置?   从 TRM 的第1511页可以看出、复位后、地址0h 应该是偏移7FCh。   我假设这意味着地址0x0000_07FC...  但是、当查看文档中的其他存储器映射时、它显示0x0h 是外部 RAM 的开始。   您能不能确切地说明复位后要读取的地址和偏移量、以获取该寄存器中的信息?  (具体查找 ARM_MPU_MAX_FREQ 信息)。   谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EFUSE_SMA 寄存器是控制模块的一部分。 基地址为0x44E10000、偏移量为0x7FC、因此该寄存器的物理地址为0x44E107FC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的参与... 您能不能帮助我理解为什么 TRM 根据下面的章节标题专门显示[reset=0h]? 我不明白这意味着什么、我认为这会导致混淆。 我希望你们能帮助澄清最后一点。 谢谢你。

    9.3.1.49 efuse_SMA 寄存器(偏移= 7FCh)[复位= 0h]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [复位= 0h]表示复位后的寄存器值。 我承认、这在这种情况下会产生误导、因为寄存器值不是0、如表9-59所示。