请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 团队、是否有人可以帮助澄清"efuse_SMA"寄存器在复位后的位置? 从 TRM 的第1511页可以看出、复位后、地址0h 应该是偏移7FCh。 我假设这意味着地址0x0000_07FC... 但是、当查看文档中的其他存储器映射时、它显示0x0h 是外部 RAM 的开始。 您能不能确切地说明复位后要读取的地址和偏移量、以获取该寄存器中的信息? (具体查找 ARM_MPU_MAX_FREQ 信息)。 谢谢你。