请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
您好!
我将使用适用于 AM5728的最新 TI PSDK Linux。 我想使用 Linux 的 EDMA 来进行一些快速的数据复制。 我们是否有用于 Linux 的 EDMA 驱动程序? 如果是、是否有文档和示例?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yordan、感谢您的指导。 我将查看并尝试 dmatest.txt 中介绍的过程。 BTW、对您的原始回复进行了轻微更正、
而不是:
Documentation/devicetree/bindings/ti-edma.txt
它实际上位于:
documentation/devicetree/bindings/dma/ti-edma.txt
至少这是它位于 LPSDK 03.03.00.04中的位置