This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:如何使用 Linux 中的 EDMA

Guru**** 2575385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629664/linux-am5728-how-to-use-edma-from-linux

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我将使用适用于 AM5728的最新 TI PSDK Linux。 我想使用 Linux 的 EDMA 来进行一些快速的数据复制。 我们是否有用于 Linux 的 EDMA 驱动程序? 如果是、是否有文档和示例?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、有一个 EDMA 驱动程序。
    有关如何在器件树文件中设置 EDMA 的说明、请参阅 Documentation/devicetree/bindings/ti-edma.txt 和 Documentation/devicetree/bindings/sti-dma-crossbar.txt。

    请参阅 Documentation/dmaengine/dmatest.txt、了解如何从用户空间测试 EDMA。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、感谢您的指导。 我将查看并尝试 dmatest.txt 中介绍的过程。 BTW、对您的原始回复进行了轻微更正、

    而不是:

    Documentation/devicetree/bindings/ti-edma.txt

    它实际上位于:

    documentation/devicetree/bindings/dma/ti-edma.txt

    至少这是它位于 LPSDK 03.03.00.04中的位置