This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/processor-SDK-AM335X:定制板的 SPL 加载失败

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629628/starterware-processor-sdk-am335x-spl-load-to-custom-board-fails

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3352

工具/软件:Starterware

您好!  

当我通过 UART 将 u-boot-spl.bin 加载到我的定制 am3352板时、我卡住了。  

我对 AM335x-EVM.dts 进行了一些修改、例如删除了所有 MMC 信息和一些其他器件定义。 为了从'SPI、UART、以太网'引导、设置了 Sysboot 引脚。 使用 sdk3.3.0.4构建。  通过 UART 将 u-boot-spl.bin 加载到入门套件中、它会打印此 SPL 的编译信息并打印另一个 C。之后、我可以加载 u-boot.img。

但是、当我将同一 SPL 加载到 am3352时、文件传输正常、但不再打印。 它只是停留在那里。  如果我仍然尝试发送 u-boot.img、我会得到"timeout on pathname"。

我没有 JTAG、也不知道发生了什么。 在 SPI 或以太网上没有操作。  

有人能给我一个提示吗、可能会出什么问题吗?

谢谢你。