请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 主题中讨论的其他器件:AM3352
工具/软件:Starterware
您好!
当我通过 UART 将 u-boot-spl.bin 加载到我的定制 am3352板时、我卡住了。
我对 AM335x-EVM.dts 进行了一些修改、例如删除了所有 MMC 信息和一些其他器件定义。 为了从'SPI、UART、以太网'引导、设置了 Sysboot 引脚。 使用 sdk3.3.0.4构建。 通过 UART 将 u-boot-spl.bin 加载到入门套件中、它会打印此 SPL 的编译信息并打印另一个 C。之后、我可以加载 u-boot.img。
但是、当我将同一 SPL 加载到 am3352时、文件传输正常、但不再打印。 它只是停留在那里。 如果我仍然尝试发送 u-boot.img、我会得到"timeout on pathname"。
我没有 JTAG、也不知道发生了什么。 在 SPI 或以太网上没有操作。
有人能给我一个提示吗、可能会出什么问题吗?
谢谢你。