请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 你(们)好
我需要了解以下类型的映射:
GPIOx[Y]<->相关行缩写
例如、我知道这一点
GPIO1[6] 具有 GPMC_AD6缩写、在控制模块中、相应的寄存器具有偏移量0x818 (用于配置该线路多路复用模式)
我需要以下所有32 * 4个 GPIO 引脚的映射(不仅来自开发板 IOpads 的引脚)。 您能建议我在 TI 文档中的什么位置找到它吗? 谢谢你。