This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:GPIO 引脚名称

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629632/am3358-gpio-pin-names

器件型号:AM3358

你(们)好

我需要了解以下类型的映射:

GPIOx[Y]<->相关行缩写

例如、我知道这一点

GPIO1[6] 具有 GPMC_AD6缩写、在控制模块中、相应的寄存器具有偏移量0x818 (用于配置该线路多路复用模式)

我需要以下所有32 * 4个 GPIO 引脚的映射(不仅来自开发板 IOpads 的引脚)。 您能建议我在 TI 文档中的什么位置找到它吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 pin_mux.h 中从 StarterWare 中找到了答案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您更新该主题。