This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/EVMK2G:EVMK2G Yocto 项目分步指南?

Guru**** 2580305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608191/linux-evmk2g-evmk2g-yocto-project-step-by-step-guide

器件型号:EVMK2G

工具/软件:Linux

大家好、

需要帮助我是 TI 电路板的新手、

我的任务是、我必须使用 EVMK2G 板上的 Yocto Linux 开发一些简单的应用。

我已经下载并安装了以下软件:-

 ti-processor-sdk-linux-k2g-evm-04.00.00.04-Linux-x86-Install.bin

2 .CCS7.1.0.00016_web_linux-x64.tar.gz

3.在 TI Linux SDK 文件夹中运行"setup.sh"

现在、我不理解下一步要做什么

因此、如果有任何使用 EVMK2G 电路板 Yocto Linux 应用的特定文档、这将会有所帮助。

谢谢、

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    现在您可以开始 Linux 内核开发。
    如果您需要有关构建内核和 Yocto 文件系统的文档、请参阅《软件开发人员指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Software_Developer’s_Guide

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、

    但是、按照以下说明操作后、我会遇到如下错误:-

    AI@ai-vostro-3653:~/Desktop/sagar/tisdk/build machine=k2g-evm bitbake Arago-core-tisdk-image

    错误:解析配置文件时出错
    回溯(最近一次调用最后一次):
    CookerDataBuilder.parseBaseConfiguration()中的文件"/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/sources/bitbake/lib/bb/cookerdata.py 第258行:
    尝试:
    > self.parseConfigurationFiles (self.prefiles、self.postfiles)
    除语法错误:
    文件"/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/sources/bitbake/lib/bb/cookerdata.py、第330行、位于 CookerDataBuilder.parseConfigurationFiles (prefiles=[]、postfiles=[]):
    如果 data.getVar ("BB_WORKERCONTEXT"、False)为无:
    > b.fetcher_init (数据)
    b.codepser.parser_cache_init (数据)
    fetcher_init /home/ai/Desktop/sagar/tisdk/sources/bitbake/lib/bb/fetch2/__init__.py (d= ):
    通过
    > revs.clear()
    否则:
    SQLTable.clear()中的文件“/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/sources/bitbake/lib/bb/persist_data.py”,第147行:
    DEF 清除(自):
    > self._execute ("从%s 删除;"% self.table)

    文件"/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/sources/bitbake/lib/bb/persist_data.py,第66行,在 SQLTable._execute (* query=('Delete from BBB_URI_HEADREVs;',)中:
    尝试:
    > 返回 self.curs.decuate(*query)
    除 sqlite3.OperationalError 作为 exc:
    操作错误:尝试写入只读数据库

    我执行了以下步骤:-
    ti-processor-sdk-linux-k2g-evm-04.00.00.04-Linux-x86-Install.bin

    2.CCS7.1.0.00016_web_linux-x64.tar.gz

    3.在 TI Linux SDK 文件夹中运行"setup.sh"。

    4.全部制作

    创建 Linux

    6.使 u-boot-spl

    7.sudo apt-get install git build-essential python diffstat texinfo gawk chrpath dos2unix wget unzip SOCAT doxygen libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 libz1:i386

    8.sudo dpkg-reconfigure dash

    9.wget releases.linaro.org/.../gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar

    10.tar -Jxvf gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar -C $HOME

    11.git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk

    12.$ git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk

    13.$ CD tisdk

    14.$./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-04.00.00.04-config.txt

    15.$ CD 编译

    16$。 配置/设置

    17.$导出路径=$HOME/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64 arm-linux-gnueabihf/bin:$path

    18.$ MACHINE=k2g-EVM bitbake Arago-core-tisdk-image

    但是、在所有这些操作之后、将出现"error:error 语法分析配置文件时出错"

    是否有人会遇到相同的问题?

    我在所有这些步骤中都犯了错误?

    请给出建议将会有所帮助

    谢谢、此致
    Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人可以遇到这个问题吗?

    我尝试更改导出路径命令、但没有使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    检查 SDK 文件夹的权限。
    某些文件夹可能需要 sudo 权限、因此请更改该文件夹。
    这对我来说过去是很有用的。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢它对我的帮助!!!

    但现在我遇到了以下问题:-


    AI@ai-vostro-3653:~/Desktop/sagar/tisdk/build machine=k2g-evm bitbake core-image-minimal
    注意:您的 conf/bblayers.conf 已自动更新。
    注意:您的 conf/bblayers.conf 已自动更新。
    正在加载高速缓存:100%|########################################################################################################## |时间:0:00:00
    从依赖关系缓存加载了3236个条目。
    正在解析配方:100%|######################################################################################################################## |时间:0:00:09
    分析2488.bb 文件完成(2226个缓存文件,262个已解析文件)。 3236个目标、502个跳过、0个屏蔽、0个错误。
    注:解决任何缺失的任务队列相关性

    编译配置:
    BBB_VERSION ="1.32.0"
    BUIL_SYS ="x86_64 Linux 版"
    NATIVELSBSTRING ="Uubuntu-16.04"
    Target_SYS ="arm-linux-gnueabi"
    机器 ="k2g-evm"
    发行版 ="阿拉戈"
    DISTR_VERSION ="2017.05"
    TUNE_FUNCures ="arm armv7a VFP thumb NEON 难以规避"
    Target_FPU ="硬"
    meta-processor-sdk ="标题:3d2f620a6a98b1b6abb1103d7dc986921436ed19"
    meta-arago-distro
    meta-Arago-Extras ="标题:b727bf8fce8e9cb5a6b5d5b48c45f0088e67eb53"
    元浏览器 ="标题:880a7bd1d3b9a1b2003f5b0620350f03158bbd43"
    meta-qt5. ="标题:3601fd2c5306ac6d5d0d536e0be8cbb90da9b4c1"
    元网络
    meta ruby
    Meta-python
    Meta-OE
    元- gnome ="标题:fe5c83312de11e80b85680ef237f8acb04b4b26e"
    meta-ti ="标题:41d6fdc0fe5ea6054616cfccda13baac3ff33791"
    meta-linaro-toolchain
    元-选项 ="标题:d84874bad834657dd04ea69c35a74dd9dbd535b8"
    元数据 ="标题:ddf907ca95a19f54785079b4396935273b3747f6"

    正在初始化任务:100%|############################################################################################################ |时间:0:00:02
    注:执行 SetScene 任务
    注:执行 RunQueue 任务
    警告:linux-libc-headers-4.9-r0.arago2 do _fetch:无法获取 URL git://git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git;protocol=git;branch=ti-lsK-linux-4.9.y、尝试镜像(如果可用)
    错误:linux-libc-headers-4.9-r0.arago2 do_fetch:fetcher 故障:获取命令 export DBUS_Session_bus_address="UNIX:abstract=/tmp/dbus-eMhfFqitRg;导出 SSH_AUTH_SOCSOC="/run/user/1000/keyring/ssh;导出路径="/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabi:/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/k2g-evm/usr/bin/crossscripts /home/ai/Desktop/sagar/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/sbin /home/ai/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin /home/ai/Desktop/sagar/tisdk/sources/bitbake/bin /usr/local/sbin /usr/bin /snap/bin:/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin:/home/ai/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/sbin:/home/ai/.local/bin:/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/bin /home/ai/Desktop/sagar/tisdk/sources/meta-browser/scripts /home/ai/bin /usr/local/bin /usr/games /home/ai:bare_export.c:/usr/sbin /usr/local/games /git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git /home/ai/Desktop/sagar/tisdk/downloads/git2/git.ti.com.ti-linux-kernel.ti-linux-kernel.git
    正在克隆到裸存储库'/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/downloads/git2/git.ti.com.ti-linux-kernel.ti-linux-kernel.git……
    致命:无法连接到 git.ti.com:
    git.ti.com[0: 198.47.29.151]:errno=连接超时


    错误:linux-libc-headers-4.9-r0.arago2 do _fetch:获取 URL 的 fetcher 故障:'Git://git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git;protocol=git;branch=ti-lsk-linux-4.9.y'。 无法从任何源获取 URL。
    错误:linux-libc-headers-4.9-r0.arago2 DO 获取:函数失败:base_do 获取
    错误:故障日志文件存储在:/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/linux-libc-headers/4.9-r0.arago2/temp/log.do_fetch.2383中
    错误:任务(/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-kernel/linux-libc-headers/linux-libc-headers_4.9.bb:DO 获取)失败、退出代码为"1"
    注:任务摘要:已尝试266个任务,其中227个不需要重新运行,1个任务失败。

    摘要:1个任务失败:
    /home/ai/Desktop/sagar/tisdk/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-kernel/linux-libc-headers/linux-libc-headers_4.9.bb:DO 获取
    摘要:显示了1条警告消息。
    摘要:显示了3条错误消息、返回非零退出代码。

    你可以帮帮我吗?

    谢谢、此致、
    Sagar。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    继续下一步、但我面临以下问题:-

    1.错误:gmp-6.1.1-r0 do_package_qa:QA 问题:libgmpxx 取决于 extern-linaro-toolchain-dbg [调试-deps]

    错误:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:libyprsan 依赖于 extern-linaro-toolchain-dbg [debug-deps]

    3.error:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA run found fatal errors。 请考虑修复它们。

    4.***** 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]

    我已经执行了上述主题中提到的相同步骤

    AI@ai-vostro-3653:~/Desktop/sagar/tisdk/build machine=k2g-evm bitbake core-image-minimal
    正在加载高速缓存:100%|########################################################################################################## |时间:0:00:00
    从依赖关系缓存加载了3236个条目。
    注:解决任何缺失的任务队列相关性

    编译配置:
    BBB_VERSION ="1.32.0"
    BUIL_SYS ="x86_64 Linux 版"
    NATIVELSBSTRING ="Uubuntu-16.04"
    Target_SYS ="arm-linux-gnueabi"
    机器 ="k2g-evm"
    发行版 ="阿拉戈"
    DISTR_VERSION ="2017.05"
    TUNE_FUNCures ="arm armv7a VFP thumb NEON 难以规避"
    Target_FPU ="硬"
    meta-processor-sdk ="标题:3d2f620a6a98b1b6abb1103d7dc986921436ed19"
    meta-arago-distro
    meta-Arago-Extras ="标题:b727bf8fce8e9cb5a6b5d5b48c45f0088e67eb53"
    元浏览器 ="标题:880a7bd1d3b9a1b2003f5b0620350f03158bbd43"
    meta-qt5. ="标题:3601fd2c5306ac6d5d0d536e0be8cbb90da9b4c1"
    元网络
    meta ruby
    Meta-python
    Meta-OE
    元- gnome ="标题:fe5c83312de11e80b85680ef237f8acb04b4b26e"
    meta-ti ="标题:41d6fdc0fe5ea6054616cfccda13baac3ff33791"
    meta-linaro-toolchain
    元-选项 ="标题:d84874bad834657dd04ea69c35a74dd9dbd535b8"
    元数据 ="标题:ddf907ca95a19f54785079b4396935273b3747f6"

    正在初始化任务:100%|############################################################################################################ |时间:0:00:02
    注:执行 SetScene 任务
    注:执行 RunQueue 任务

    错误:gmp-6.1.1-r0 do_package_qa:QA 问题:libgmpxx 取决于 extern-linaro-toolchain-dbg [调试-deps]

    警告:gmp-6.1.1-r0 do_package_qa:QA 问题:软件包 libgmpxx 中包含的/usr/lib/libgmpxx.so.4.5.1需要 libstdc++.so.6、但在 RDEPENDS_libgmpxx 中找不到提供程序? [文件-rdeps]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libgfortran/lib/libgfortran.so.3.0.0由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libsegfault/lib/libSegFault.so 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/ldd/usr/bin/ldd 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 DO_PACKAGE_QA:QA 问题:软件包 ldd 中包含的/usr/bin/ldd 需要/bin/bash、但在 RDEPENDS_ldd 中找不到提供商? [文件-rdeps]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libitm-staticdev/lib/libitm.a 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libssp-dev/lib/libssp_nonshared.a 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libmemusage/lib/libmemusage.so 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libasan-dev/lib/libsanitizer.spec 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-utils/usr/bin/pldd 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-utils/usr/bin/makedb 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-utils/usr/bin/getent 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-utils/usr/bin/pcprofiledump 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-utils/usr/bin/iconv 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-utils/usr/bin/rpcgen 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-utils/usr/bin/getconf 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-utils/usr/bin/sprof 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-utils/usr/bin/gencat 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-utils/usr/bin/locale 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/glibc-thread-db/lib/libthread_db-1.0.so 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/catchsegv/usr/bin/catchsegv 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libssp/lib/libssp.so.0.0.0由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libstdc++/lib/libstdc ++.so.6.0.22-gdb.py 由 uid 1000拥有、这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/libstdc++/lib/libstdc。so.6.0.22由 uid 1000拥有、这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libcidn/lib/libcidn-2.23.so 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libatomic/lib/libatomic.so.1.2.0由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libgfortran-dev/lib/libgfortran.spec 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/supstdc++-staticdev/lib/liblibc++.a 由 uid 1000拥有、该用户与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/libstdc++-staticdev/lib/libstdc++.a 由 uid 1000拥有、这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libssp-staticdev/lib/libssp.a 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 DO_PACKAGE_QA:QA 问题:elf 二进制文件中没有 GNU_hash:'/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/2017.05-r0.arago35.tisdk0/packages-split/external-linaro-toolchain-dbg/lib/debug/libstdc ++.SO.6.0.22'[ldflags]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 DO_PACKAGE_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dbg/lib/debug/libstdc ++.SO.6.0.22由 uid 1000拥有、这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dbg/lib/debug/libstdc ++Fs.a 由 uid 1000拥有、这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dbg/lib/debug/libstdc ++.a 由 uid 1000拥有、这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]

    错误:GMP-6.1.1-r0 DO 包_QA:QA 运行发现致命错误。 请考虑修复它们。

    错误:GMP-6.1.1-r0 DO 封装_QA:功能失败:DO 封装_QA

    错误:故障日志文件存储在:/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/gmp/6.1.1-r0/temp/log.do_package_qa.26812中

    错误:任务(/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-support/gmp/gmp_6.1.1.bb:DO 封装_QA)失败、退出代码为"1"
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/sbin/ldconfig 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libm-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libnss_dns-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libcrypt-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libpthread-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libc-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libanl-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/ld-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libnss_files-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libresolv-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libnss_hesiod-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libnsl-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libutil-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libnss_nis-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libnss_compat-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/librt-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libdl-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libBrokenLocale-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libnss_nisplus-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libsotruss/usr/lib/audit/sotruss-lib.so 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libubsan/lib/libubsan.so.0.0.0由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]

    错误:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:libybosan 取决于 extern-linaro-toolchain-dbg [调试-deps]

    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 DO_PACKAGE_QA:QA 问题:包含在软件包 libubrsan 中的/lib/libubsan.so.0.0.0需要 libstdc++.so.6、但在 RDEPENDS_libubrsan 中找不到提供商? [文件-rdeps]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libitm-dev/lib/libitm.spec 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libBrokenLocale.a 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libg.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libutil.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libmcheck.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libm.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libdl.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/librpcsvc.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libresolv.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libc.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libcrypt.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libieee.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libpthread.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/librt.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libnsl.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libanl.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/lib/libgfortran.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/lib/libstdc ++Fs.a 由 uid 1000拥有、这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/lib/libasan.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/lib/libubsan.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libgomp-staticdev/lib/libgomp.a 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/crtbeginS.o 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/libc_nonshared.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/crtbegin.o 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/libpthread.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/crtfastmath.o 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/Scrt1.o 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/crtend.o 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/crtendS.o 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/libc.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/libpthread_nonshared.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/crt1.o 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/Mcrt1.o 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/crtbeginT.o 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/crti.o 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/gcrt1.o 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/crtn.o 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/lib/libasan_preinit.o 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libgomp-dev/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.1/include/omp.h 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/libgomp-dev/lib/libgomp.spec 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libatomic-staticdev/lib/libatomic.a 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libitm/lib/libitm.so.1.0.0由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/glibc-extra-nss/lib/libnss_db-2.23.so 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libgcc-dev/usr/lib/libgcc.a 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/libgcc-dev/lib/libgcc_s.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:非 staticdev 软件包包含静态.a 库:libgcc-dev 路径'/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/2017.05-r0.arago35.tisdk0/packages-split/libgcc-dev/usr/lib/libgcc.a [staticdev]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/tzcode/usr/bin/tzselect 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 DO_PACKAGE_QA:QA 问题:包含在软件包 tzcode 中的/usr/bin/tzselect 需要/bin/bash、但在 RDEPENDS_tzcode 中找不到提供商? [文件-rdeps]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libgomp/lib/libgomp.so.1.0.0由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libasan/lib/libasan.so.3.0.0由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]

    错误:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:libasan 取决于 extern-linaro-toolchain-dbg [调试-deps]

    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 DO_PACKAGE_QA:QA 问题:包 libasan 中包含的/lib/libasan.so.3.0.0需要 libstdc++.SO.6、但在 RDEPENDS_libasan 中找不到提供程序? [文件-rdeps]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-pcprofile/lib/libpcprofile.so 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libgcc/lib/libgcc_s.so.1由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]

    错误:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 DO_PACKAGE_QA:QA 运行发现致命错误。 请考虑修复它们。

    错误:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 DO_PACKAGE_QA:函数失败:DO_PACKAGE_QA

    错误:故障日志文件存储在:/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/2017.05-r0.arago35.tisdk0/temp/log.do_package_qa.27275中

    错误:任务(/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/sources/meta-linaro/meta-linaro-toolchain/recipes-devtools/external-linaro-toolchain/external-linaro-toolchain.bb:DO 封装_QA)失败、退出代码为"1"

    注:任务摘要:已尝试1515个任务、其中1507不需要重新运行、2个任务失败。

    摘要:2个任务失败:
    /home/ai/Desktop/sagar/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-support/gmp/gmp_6.1.1.bb:DO 封装_QA
    /home/ai/Desktop/sagar/tisdk/sources/meta-linaro/meta-linaro-toolchain/recipes-devtools/external-linaro-toolchain/external-linaro-toolchain.bb:DO 封装_QA
    摘要:显示了42条警告消息。
    摘要:显示了7条错误消息、返回非零退出代码。

    有人可以建议更改吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每次我运行 bitbake 时、都会得到不同的误差集、如下所示;-

    正在加载高速缓存:100%|########################################################################################################## |时间:0:00:00
    从依赖关系缓存加载了3236个条目。
    注:解决任何缺失的任务队列相关性

    编译配置:
    BBB_VERSION ="1.32.0"
    BUIL_SYS ="x86_64 Linux 版"
    NATIVELSBSTRING ="Uubuntu-16.04"
    Target_SYS ="arm-linux-gnueabi"
    机器 ="k2g-evm"
    发行版 ="阿拉戈"
    DISTR_VERSION ="2017.05"
    TUNE_FUNCures ="arm armv7a VFP thumb NEON 难以规避"
    Target_FPU ="硬"
    meta-processor-sdk ="标题:3d2f620a6a98b1b6abb1103d7dc986921436ed19"
    meta-arago-distro
    meta-Arago-Extras ="标题:b727bf8fce8e9cb5a6b5d5b48c45f0088e67eb53"
    元浏览器 ="标题:880a7bd1d3b9a1b2003f5b0620350f03158bbd43"
    meta-qt5. ="标题:3601fd2c5306ac6d5d0d536e0be8cbb90da9b4c1"
    元网络
    meta ruby
    Meta-python
    Meta-OE
    元- gnome ="标题:fe5c83312de11e80b85680ef237f8acb04b4b26e"
    meta-ti ="标题:41d6fdc0fe5ea6054616cfccda13baac3ff33791"
    meta-linaro-toolchain
    元-选项 ="标题:d84874bad834657dd04ea69c35a74dd9dbd535b8"
    元数据 ="标题:ddf907ca95a19f54785079b4396935273b3747f6"

    正在初始化任务:100%|############################################################################################################ |时间:0:00:02
    注:执行 SetScene 任务
    注:执行 RunQueue 任务
    错误:gmp-6.1.1-r0 do_package_qa:QA 问题:libgmpxx 取决于 extern-linaro-toolchain-dbg [调试-deps]
    警告:gmp-6.1.1-r0 do_package_qa:QA 问题:软件包 libgmpxx 中包含的/usr/lib/libgmpxx.so.4.5.1需要 libstdc++.so.6 (GLIBCXX_3.4)、但在 RDEPENDS_libgmpxx 中未找到提供商? [文件-rdeps]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libsegfault/lib/libSegFault.so 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/catchsegv/usr/bin/catchsegv 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libcidn/lib/libcidn-2.23.so 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/glibc-extra-nss/lib/libnss_db-2.23.so 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/crtbeginS.o 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/libc_nonshared.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/crtbegin.o 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/libpthread.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/crtfastmath.o 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/Scrt1.o 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/crtend.o 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/crtendS.o 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/libc.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/libpthread_nonshared.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/crt1.o 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/Mcrt1.o 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/crtbeginT.o 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/crti.o 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/gcrt1.o 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/usr/lib/crtn.o 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dev/lib/libasan_preinit.o 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libubsan/lib/libubsan.so.0.0.0由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    错误:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:libybosan 取决于 extern-linaro-toolchain-dbg [调试-deps]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 DO_PACKAGE_QA:QA 问题:包含在软件包 libubrsan 中的/lib/libubsan.so.0.0.0需要 libstdc++.so.6 (CXXABI)、但在 RDEPENDS_liban 中未找到提供商? [文件-rdeps]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/tzcode/usr/bin/tzselect 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 DO_PACKAGE_QA:QA 问题:包含在软件包 tzcode 中的/usr/bin/tzselect 需要/bin/bash、但在 RDEPENDS_tzcode 中找不到提供商? [文件-rdeps]
    错误:GMP-6.1.1-r0 DO 包_QA:QA 运行发现致命错误。 请考虑修复它们。
    错误:GMP-6.1.1-r0 DO 封装_QA:功能失败:DO 封装_QA
    错误:故障日志文件存储在:/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/gmp/6.1.1-r0/temp/log.do_package_qa.8040中
    错误:任务(/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-support/gmp/gmp_6.1.1.bb:DO 封装_QA)失败、退出代码为"1"
    错误:dB-6.0.35-R1 do_package_qa:QA 问题:dB-cxx 取决于 external-linaro-toolchain-dbg [调试-deps]
    警告:DB-6.0.35-R1 DO_PACKAGE_QA:QA 问题:包含在软件包 db-cxx 中的/usr/lib/libdb_cxx-6.0.so 需要 libstdc++.SO.6 (CXXABI _1.3.9)、但在 RDEPENDS_db-cxx 中未找到提供商? [文件-rdeps]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libgcc/lib/libgcc_s.so.1由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 DO_PACKAGE_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dbg/lib/debug/libstdc ++.SO.6.0.22由 uid 1000拥有、这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dbg/lib/debug/libstdc ++Fs.a 由 uid 1000拥有、这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-dbg/lib/debug/libstdc ++.a 由 uid 1000拥有、这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 DO_PACKAGE_QA:QA 问题:elf 二进制文件中没有 GNU_hash:'/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/2017.05-r0.arago35.tisdk0/packages-split/external-linaro-toolchain-dbg/lib/debug/libstdc ++.SO.6.0.22'[ldflags]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libssp/lib/libssp.so.0.0.0由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-pcprofile/lib/libpcprofile.so 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libasan-dev/lib/libsanitizer.spec 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libgomp-dev/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabi/6.3.1/include/omp.h 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/libgomp-dev/lib/libgomp.spec 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libssp-dev/lib/libssp_nonshared.a 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/ldd/usr/bin/ldd 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 DO_PACKAGE_QA:QA 问题:软件包 ldd 中包含的/usr/bin/ldd 需要/bin/bash、但在 RDEPENDS_ldd 中找不到提供商? [文件-rdeps]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libgfortran/lib/libgfortran.so.3.0.0由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libgomp-staticdev/lib/libgomp.a 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libitm/lib/libitm.so.1.0.0由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:非 staticdev 软件包包含静态.a 库:libgcc-dev 路径'/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/2017.05-r0.arago35.tisdk0/packages-split/libgcc-dev/usr/lib/libgcc.a [staticdev]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libgcc-dev/usr/lib/libgcc.a 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/libgcc-dev/lib/libgcc_s.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/supstdc++-staticdev/lib/liblibc++.a 由 uid 1000拥有、该用户与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/libstdc++-staticdev/lib/libstdc++.a 由 uid 1000拥有、这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libstdc++/lib/libstdc ++.so.6.0.22-gdb.py 由 uid 1000拥有、这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/libstdc++/lib/libstdc。so.6.0.22由 uid 1000拥有、这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libmemusage/lib/libmemusage.so 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libasan/lib/libasan.so.3.0.0由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    错误:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:libasan 取决于 extern-linaro-toolchain-dbg [调试-deps]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 DO_PACKAGE_QA:QA 问题:包 libasan 中包含的/lib/libasan.so.3.0.0需要 libstdc++.SO.6 (CXXABI)、但在 RDEPENDS_libasan 中找不到提供程序? [文件-rdeps]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libgomp/lib/libgomp.so.1.0.0由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libgfortran-dev/lib/libgfortran.spec 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-utils/usr/bin/pldd 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-utils/usr/bin/makedb 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-utils/usr/bin/getent 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-utils/usr/bin/pcprofiledump 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-utils/usr/bin/iconv 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-utils/usr/bin/rpcgen 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-utils/usr/bin/getconf 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-utils/usr/bin/sprof 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-utils/usr/bin/gencat 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-utils/usr/bin/locale 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libatomic-staticdev/lib/libatomic.a 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libsotruss/usr/lib/audit/sotruss-lib.so 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libitm-staticdev/lib/libitm.a 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libssp-staticdev/lib/libssp.a 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libatomic/lib/libatomic.so.1.2.0由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libitm-dev/lib/libitm.spec 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/sbin/ldconfig 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libm-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libnss_dns-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libcrypt-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libpthread-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libc-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libanl-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/ld-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libnss_files-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libresolv-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libnss_hesiod-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libnsl-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libutil-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libnss_nis-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libnss_compat-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/librt-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libdl-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libBrokenLocale-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain/lib/libnss_nisplus-2.23.so 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/glibc-thread-db/lib/libthread_db-1.0.so 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    警告:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libBrokenLocale.a 由 uid 1000拥有,这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libg.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libutil.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libmcheck.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libm.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libdl.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/librpcsvc.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libresolv.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libc.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libcrypt.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libieee.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libpthread.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/librt.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libnsl.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/usr/lib/libanl.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/lib/libgfortran.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/lib/libstdc ++Fs.a 由 uid 1000拥有、这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/lib/libasan.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的
    extern-linaro-toolchain:/external-linaro-toolchain-staticdev/lib/libubsan.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]
    错误:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 DO_PACKAGE_QA:QA 运行发现致命错误。 请考虑修复它们。
    错误:extern-linaro-toolchain-2017.05-r0.arago35.tisdk0 DO_PACKAGE_QA:函数失败:DO_PACKAGE_QA
    错误:故障日志文件存储在:/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/2017.05-r0.arago35.tisdk0/temp/log.do_package_qa.8039中
    错误:任务(/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/sources/meta-linaro/meta-linaro-toolchain/recipes-devtools/external-linaro-toolchain/external-linaro-toolchain.bb:DO 封装_QA)失败、退出代码为"1"
    错误:DB-6.0.35-R1 DO_PACKAGE_QA:QA 运行发现致命错误。 请考虑修复它们。
    错误:DB-6.0.35-R1 DO 封装_QA:功能失败:DO 封装_QA
    错误:故障日志文件存储在:/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/db/6.0.35-r1/temp/log.do_package_qa.8043中
    错误:任务(/home/ai/Desktop/sagar/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-support/db/db_6.0.35.bb:DO 封装_QA)失败、退出代码为"1"
    注:任务摘要:已尝试1718个任务、其中1715个任务不需要重新运行、3个任务失败。

    摘要:3个任务失败:
    /home/ai/Desktop/sagar/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-support/gmp/gmp_6.1.1.bb:DO 封装_QA
    /home/ai/Desktop/sagar/tisdk/sources/meta-linaro/meta-linaro-toolchain/recipes-devtools/external-linaro-toolchain/external-linaro-toolchain.bb:DO 封装_QA
    /home/ai/Desktop/sagar/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-support/db/db_6.0.35.bb:DO 封装_QA
    摘要:显示了43条警告消息。
    摘要:显示了10条错误消息、返回非零退出代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我还遇到了很多其他任务。 我将查看您的日志并更新该主题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉、但我也有一些问题。 不幸的是、我仍然无法找到解决方案。
    您能帮助解决这个问题吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、激光雷达、

    您能详细说明问题吗?

    因为我能够解决我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。
    我也已经修复了。
    很抱歉给你带来麻烦!