请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVMK2G 工具/软件:Linux
大家好、
需要帮助我是 TI 电路板的新手、
我的任务是、我必须使用 EVMK2G 板上的 Yocto Linux 开发一些简单的应用。
我已经下载并安装了以下软件:-
ti-processor-sdk-linux-k2g-evm-04.00.00.04-Linux-x86-Install.bin
2 .CCS7.1.0.00016_web_linux-x64.tar.gz
3.在 TI Linux SDK 文件夹中运行"setup.sh"。
现在、我不理解下一步要做什么
因此、如果有任何使用 EVMK2G 电路板 Yocto Linux 应用的特定文档、这将会有所帮助。
谢谢、
Sagar