工具/软件:Linux
大家好、
目前、我们的实施主要针对基于 AM5728的器件的 Yocto 项目。 我在 TI 的 SDK 上工作过、我喜欢它始终获取内核和 U-boot 的最新更新的方式。 我喜欢 Yocto Project 从为文件系统获取更新软件包中获益的方式。
我已经从 TI 下载了最新的 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X 04_00_00_04、并发现该 SDK 确实积极支持 Yocto 项目构建系统。
我对了解如何将 TI 的 SDK 用于基于 Yocto 项目的开发所需的任何文档和/或程序非常好奇。
如果有任何帮助,将不胜感激。
谢谢、
Divyeshkumar