This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:SDK 4.0和 Yocto 项目

Guru**** 2569105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610379/linux-am5728-sdk-4-0-and-yocto-project

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、

目前、我们的实施主要针对基于 AM5728的器件的 Yocto 项目。 我在 TI 的 SDK 上工作过、我喜欢它始终获取内核和 U-boot 的最新更新的方式。 我喜欢 Yocto Project 从为文件系统获取更新软件包中获益的方式。

我已经从 TI 下载了最新的 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X 04_00_00_04、并发现该 SDK 确实积极支持 Yocto 项目构建系统。

我对了解如何将 TI 的 SDK 用于基于 Yocto 项目的开发所需的任何文档和/或程序非常好奇。

如果有任何帮助,将不胜感激。

谢谢、

Divyeshkumar