工具/软件:TI-RTOS
您好!
我们使用 REL.500.V.H264AVC E.IVAHD.02.00.08.00测试 h264SVC、
我们将 CBR 设置为2Mbps、但生成的 bps 大约为4Mbps。
如果我测试 h264/h264HP、则生成的 bps 为2Mbps。
在 H264/H264H/ H264SVC 之间的位速率生成方面,编解码器内部是否有任何区别?
H264和 H264SVC 之间唯一不同的设置是
encSwitchParams.algCreatePrm.numTemporalLayer = IH264_Temperate_Layer_1 (H264) 或 IH264_Temperate_Layer_4;(H264SVC)