This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:h264SVC 编解码器的比特率问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612922/rtos-question-on-bit-rate-for-h264svc-codec

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

我们使用 REL.500.V.H264AVC E.IVAHD.02.00.08.00测试 h264SVC、

我们将 CBR 设置为2Mbps、但生成的 bps 大约为4Mbps。

如果我测试 h264/h264HP、则生成的 bps 为2Mbps。

在 H264/H264H/ H264SVC 之间的位速率生成方面,编解码器内部是否有任何区别?

H264和 H264SVC 之间唯一不同的设置是

encSwitchParams.algCreatePrm.numTemporalLayer = IH264_Temperate_Layer_1 (H264) 或 IH264_Temperate_Layer_4;(H264SVC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您使用的是哪个平台和软件版本?

    此致、
    Anuj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将这些设置为什么?

    HRDBufferSize
    初始缓冲器级别

    对于 CBR ½*targetBitRate,需要为它们设置。 如果您没有、可以尝试相同的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kumar15、

    感谢您的回答。 我已经按如下方式进行设置

      DynamicParams->rateControlParams.HRDBufferSize = algDynamicParams->targetBitRate >> 1;

       DynamicParams->rateControlParams.initialBufferLevel = DynamicParams->rateControlParams.HRDBufferSize;

    但是、突发比特率似乎仅发生在 H264SVC 中、bps 高于2Mbps、而不是 H264BP 、H264HP。 还有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试 VBR 吗? 请确保  

    HRDBufferSize
    初始缓冲器级别

    对于 VBR,2 * targetBitRate 设置为上述值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    验证了具有实际 fps 的 I/O fps 上的编码设置后、现在可以... 非常感谢 Prashanth 的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 如果帖子已回答您的问题、请单击验证答案以关闭主题。