This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA725:DFU 刷写有关分区的 eMMC

Guru**** 2582655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612915/linux-dra725-dfu-flash-the-emmc-about-partition

器件型号:DRA725

工具/软件:Linux

您好!

  我   通过 DFU 将固件刷写到 eMMC、eMMC 为空、无 分区;  

  因此、我无法使用 DFU 工具、 eMMC 分区的操作方式、

  我查看 URL: processors.wiki.ti.com/.../Template:GLSDK_DFU

  但我不知道 eMMC 分区、

    如何在 uboot 上运行 eMMC 分区、

  我不在 rootfs 上进行分区。

  谢谢。

 Xuez.Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xuez.Xu、您好!

    我已将您的问题转发给引导加载程序专家。

    您能否说出您使用的 SDK 是 TI-EVM 还是定制板?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yordan

    SDK: TI-processor-sdk-linux-Automotive-dra7xx-evm-03_02_00_03  

    我的问题是 :uboot 阶段中的 partitioin 如何。

    使用 DFU 工具出错:

    我查看  文档"DRA7xx GLSDK 软件开发人员指南",我找到 了仅处理 分区  

     但我们 的开发不是 SD 卡,我们认为 uboot 上的分区,您有什么想法吗?

     谢谢、  

    祝你好运。

    Xuez.Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    我还有一个问题、ums 工具在 uboot 上找不到、该怎么做?
    谢谢

    Xuez.Xu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 u-boot 提示符

    => env 默认-a

    => setenv dfu_alt_info ${dfu_alt_info_eMMC}

    => DFU 0 MMC 1  

    U-boot 具有预定义的环境变量、其中包含 MMC/eMMC/QSPI 的分区信息。

    请尝试上述扣押。

    此致

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ravi
    如何在 uboot 阶段对 eMMC 进行分区?

    此致

    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    请查看此 wiki:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    根据(processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide)its操作、

    1. MMC 部件

    2. setenv dfu_alt_info dfu_alt_info_eMMC

    DFU 0 MMC 1.

    由于 eMMC 不是分区、如何在 uboot 上进行分区?

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar

    您希望在 eMMC 上使用哪种分区? (Fat / EXT FS)

    您可以在 u-boot 中使用"ums" comman、将 eMMC 作为 USB 磁盘显示到 Ubuntu PC、您也可以通过 Ubuntu PC 进行格式化。 您是否检查了上述主题中提供的链接。

    此致

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 u-boot 中的"如何使用 ums"、请参阅此指南。
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Automotive_Software_Developers_Guide

    此致
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

     我想通过 Window PC、这会将 eMMC 作为 USB 磁盘暴露给 Window PC? 如何操作?

    是否有任何其他方法、但"基准"除外?

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar

    是的、您也可以将 J6 (作为大容量存储设备)连接到 Windows PC。  您可以对磁盘进行分区并根据需要传输文件。

    此致

    Ravi