This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:用于 C665x 上36位的 DDR PHY 计算 v11.xlsx

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613771/tms320c6657-ddr-phy-calc-v11-xlsx-for-36-bit-on-c665x

器件型号:TMS320C6657

在 DDR PHY 计算电子表格中、Notes (注释)选项卡中有一条注释、指出 v11.0为 C6657添加了选项卡、但没有相应的选项卡。 是否有包含该选项卡的较新电子表格? 还是 C6657配置中的其他器件?

PHY CALC 选项卡上的*从器件比率值的最后一个块专门显示为"对 C665x 无效"。

当使用具有 ECC 的 C6657时、应使用哪些寄存器以及哪些值?

此致、
RandyP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    我已将此内容转发给 c66x 硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、

    PHY_CALC v11中为 C665x 器件提供了显式支持。  这在"说明"选项卡和"PHY 计算"选项卡中很明显。  修订历史记录中的注释具有误导性、因为 C665x 没有单独的"tab"。  在"PHY CALC (物理计算)"选项卡中输入航迹长度值时、请确保 B 列可见。

    Tom