请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6657 在 DDR PHY 计算电子表格中、Notes (注释)选项卡中有一条注释、指出 v11.0为 C6657添加了选项卡、但没有相应的选项卡。 是否有包含该选项卡的较新电子表格? 还是 C6657配置中的其他器件?
PHY CALC 选项卡上的*从器件比率值的最后一个块专门显示为"对 C665x 无效"。
当使用具有 ECC 的 C6657时、应使用哪些寄存器以及哪些值?
此致、
RandyP