This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:DDR3软件调平问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612680/am3352-ddr3-software-leveling-issue

器件型号:AM3352

尊敬的 TI 团队:


我们在其中一个项目中将 AM3352与 ISSI DDR3 "IS43TR16256A-125KBLI"搭配使用。 我们在项目之一中使用了 XDS200 USB 仿真器、并且能够连接 JTAG。

连接 JTAG 并检查测试连接后、我们将获得如下日志:


[开始:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

D:\Users\Kumar_n\AppData\Local\TEXASI~1\
   CCS\ti\0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序'xds2xxu.out'。
库构建日期为"2017年23日"。
库构建时间为'19:03:48'。
库软件包版本为'6.0.628.3'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"13"(0x0000000d)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

此仿真器不会创建复位日志文件。

---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG IR 完整性扫描测试成功。

---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG DR 完整性扫描测试成功。

[结束:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0]


参考 TI wiki processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Training:_Tuning_the_DDR3_Timings_on_BeagleBoneBlack、继续了解详情       


上传自定义 GEL 文件并下载后。 输出文件时、我们无法获得优化的 DDR 寄存器优化值。


值如下:


[CortxA8]
从电子表格中输入 PHY_INOP_CLKOUT 值(0或1)
0

以十六进制输入种子 RD_DQS_SLAVE_RA比 值、以搜索 RD DQS 比率窗口
40

以十六进制输入 Seed FIFO_WE_SLAVE_RA比 值、以搜索 RD DQS 门窗口
8C

在十六进制中输入 Seed WR_DQS_SLAVE_RA比 Write DQS Ratio 值以搜索 Write DQS Ratio 窗口
0

(小部分
 从器件比率搜索程序值为...
(小部分
参数                      MAX | MIN | Optimum | RANGE
(小部分
DATA_PHY_RD_DQS_SLAVE_RA比   0x000 | 0x000 | 0x000 | 0x000
DATA_PHY_FIFO_WE_SLAVE_RA比  0x000 | 0x000 | 0x000 | 0x000
DATA_PHY_WR_DQS_SLAVE_RA比   0x000 | 0x000 | 0x000  
DATA_PHY_WR_DATA_SLAVE_RA比  0x000 | 0x000 | 0x000 | 0x000
(小部分
RD_DQS_RANGE = 0
FIFO_WE_RANGE = 0
WR_DQS_RANGE = 0
WR_DATA_RANGE = 0

已找到最佳值!!

(小部分
 从器件比率搜索程序值为...
(小部分
参数                      MAX | MIN | Optimum | RANGE
(小部分
DATA_PHY_RD_DQS_SLAVE_RA比   0x000 | 0x000 | 0x000 | 0x000
DATA_PHY_FIFO_WE_SLAVE_RA比  0x000 | 0x000 | 0x000 | 0x000
DATA_PHY_WR_DQS_SLAVE_RA比   0x000 | 0x000 | 0x000  
DATA_PHY_WR_DATA_SLAVE_RA比  0x000 | 0x000 | 0x000 | 0x000
(小部分

=== 测试结束===


请在此处告知我们可能的解决方案。 请建议解决该问题的解决方案。

e2e.ti.com/.../8484.RatioSeed_5F00_AM335x_5F00_boards.xlse2e.ti.com/.../8802.AM335x_5F00_DDR_5F00_register_5F00_calc_5F00_tool.xlse2e.ti.com/.../vector_2D00_eye_5F00_main_2D00_board_5F00_25_5F00_05_5F00_2017.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的原理图不符合 DDR3设计要求。 DDR3信号线上不允许使用串行电阻器。 请遵循 AM335x 数据表 Rev. J 的第7.2.3节中的指南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    感谢您的回复。

    我已将所有串行电阻器从命令/地址和数据线路中松开、并将电阻器焊盘短接。 但我得到的响应相同。
    仍然是优化值为0。 请建议。

    此致、
    Daljeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 DDR 使用点对点连接、但没有终端。 AM335x 数据表修订版 J 的第7.7.2.3.3.9节规定:

    ' CK 和 ADDR_CTRL 网类别信号需要信号端接。 DQS[x]和 DQ[x]网络类信号需要器件端接(ODT)。 布线规则中将介绍详细的端接规格。

    图7-48提供了一个示例 DDR3原理图、其中包含一个在地址和控制信号上没有 VTT 终端的16位 DDR3存储器器件。 典型的 DDR3点对点拓扑可在没有 VTT 终端的情况下提供可接受的信号完整性。 在实施此拓扑之前、应使用特定的 PCB 设计详细信息执行信号完整性分析、从而验证系统性能。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    这是 Nikhil。 我正与 Daljeet 合作处理同一问题。 我们已开始对我们的设计进行信号完整性分析、同时我要分享 PHY 和 EMIF 计算表以及用于更新 GEL 文件的 DDR3数据表。 最大 处理器频率为300MHz。 我们还尝试更改 GEL 文件中的多个值、但没有任何作用。 随附的是3个文件。 我们将使用 http://processors.wiki.ti.com/index.php/File:BeagleBlack_400Mhz_4GbDDR.gel.tar.gz 上提供的 GEL 文件 并更新使用 Excel 工作表工具获得的 EMIF 值。

    Regardse2e.ti.com/.../0310.AM335x_5F00_DDR_5F00_register_5F00_calc_5F00_tool.xlse2e.ti.com/.../DDR3-ISSI.PDFe2e.ti.com/.../4643.RatioSeed_5F00_AM335x_5F00_boards.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在您的时序中发现的唯一错误是 TRAS 应为35ns、而不是36。 您可以尝试使用303MHz DDR 时钟进行矫正吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Biser、

    今天、我们尝试探测信号、我们探测 DQS/DQSn (Strobe 信号)、CKE (时钟启用)、WE (写入启用)和 ODT (片上终端)信号。 在执行写命令时、我们将低电平置为有效、CKE 使能为高电平、ODT 置为高电平、但 AM3352没有 DQS/DQSn 信号。

    请检查随附的波形以供参考并提出建议。

    此致、

    Daljeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是正常现象。 当您拍摄这些屏幕截图时、AM335x 上正在运行什么? 是否确定 EMIF 已正确初始化? 您在单个板上还是在多个板上看到这一点吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在生成优化的 PHY 寄存器值时捕获了 e2e.ti.com/.../ISSI_5F00_DDR3_5F00_43_2D00_46TR16256A_2D00_85120AL.pdfe2e.ti.com/.../AM335x_5F00_SK_5F00_1.2.gele2e.ti.com/.../2100.AM335x_5F00_DDR_5F00_register_5F00_calc_5F00_tool.xlse2e.ti.com/.../6813.RatioSeed_5F00_AM335x_5F00_boards.xlsThese 波形。

    我们尝试回读 GEL 文件中的 EMIF 和 PHY 寄存器值、日志如下:

    CortxA8:输出:**** AM335x BeagleBlack 初始化正在进行中........

    CortxA8:输出:**** AM335x OPP =OPP100的所有 PLL 配置正在进行中........

    CortxA8:输出:从 SYSBOOT[15:14]读取输入时钟: 24MHz

    CortxA8:输出:**** 将绕过...

    CortxA8:输出:**** 已绕过,正在更改值...

    CortxA8:输出:**** 锁定臂 PLL

    CortxA8:输出:**** 内核被绕过

    CortxA8:输出:**** 现在锁定内核...

    CortxA8:输出:**** 内核已锁定

    CortxA8:输出:**** DDR DPLL 已旁路

    CortxA8:输出:**** DDR DPLL 锁定

    CortxA8:输出:**** 每个 DPLL 被旁路

    CortxA8:输出:**** 每个 DPLL 被锁定

    CortxA8:输出:**** DISP PLL 配置正在进行中..........

    CortxA8:输出:**** DISP PLL 配置完成........

    CortxA8:输出:**** 针对 OPP =OPP100的 AM335x 所有 ADPLL 配置完成.........

    CortxA8:输出:**** AM335x DDR3 EMIF 和 PHY 配置正在进行中..........

    CortxA8:输出:EMIF PRCM 正在进行中........

    CortxA8:输出:EMIF PRCM 完成

    CortxA8:输出:正在进行 DDR PHY 配置

    CortxA8:输出:正在等待 VTP 就绪..........

    CortxA8:输出:VTP 已就绪!

    CortxA8:输出:DDR PHY CMD0寄存器配置正在进行中..........

    CortxA8:输出:CMD0_REG_PHY_CTRL_SLAVE_RA比_0 0x00000000回读........

    CortxA8:输出:CMD0_REG_PHY_INOP_CLKOUT_0 0x00000000回读........

    CortxA8:输出:DDR PHY CMD1寄存器配置正在进行中..........

    CortxA8:输出:CMD0_REG_PHY_CTRL_SLAVE_RA比_0 0x00000000回读........

    CortxA8:输出:CMD0_REG_PHY_INOP_CLKOUT_0 0x00000000回读........

    CortxA8:输出:DDR PHY CMT2寄存器配置正在进行中..........

    CortxA8:输出:CMD0_REG_PHY_CTRL_SLAVE_RA比_0 0x00000000回读........

    CortxA8:输出:CMD0_REG_PHY_INOP_CLKOUT_0 0x00000000回读........

    CortxA8:输出:DDR PHY DATA0寄存器配置正在进行中..........

    CortxA8:输出:Data0_REG_PHY_RD_DQS_SLAVE_Ratio_0 0x00000000回读........

    CortxA8:输出:Data0_REG_PHY_WR_DQS_SLAVE_0 0x00000000回读........

    CortxA8:输出:Data0_REG_PHY_FIFO_WE_SLAVE_Ratio_0 0x00000000回读........

    CortxA8:输出:Data0_REG_PHY_WR_DATA_SLAVE_0 0x00000000回读........

    CortxA8:输出:DDR PHY Data1寄存器配置正在进行中..........

    CortxA8:输出:Data0_REG_PHY_RD_DQS_SLAVE_Ratio_0 0x00000000回读........

    CortxA8:输出:Data0_REG_PHY_WR_DQS_SLAVE_0 0x00000000回读........

    CortxA8:输出:Data0_REG_PHY_FIFO_WE_SLAVE_Ratio_0 0x00000000回读........

    CortxA8:输出:Data0_REG_PHY_WR_DATA_SLAVE_0 0x00000000回读........

    CortxA8:输出:设置 IO 控制寄存器……

    CortxA8:输出:DDR_CKE_CTRL0x0x00000001回读........

    CortxA8:输出:EMIF 定时寄存器配置正在进行中........

    CortxA8:输出:EMIF_DDR_PHY_CTRL_1_REG 0x00000006读回........

    CortxA8:输出:EMIF_DDR_PHY_CTRL_1_Shdw_REG 0x00000006读回........

    CortxA8:输出:EMIF_DDR_PHY_CTRL_2_REG 0x00000006读回........

    CortxA8:输出:EMIF_SDRAM_TIM_1_REG 0x0888A39B 回读.........

    CortxA8:输出:EMIF_SDRAM_TIM_1_Shdw_REG 0x0888A39B 回读........

    CortxA8:输出:EMIF_SDRAM_TIM_2_REG 0x26517FDA 回读........

    CortxA8:输出:EMIF_SDRAM_TIM_2_Shdw_REG 0x26517FDA 回读........

    CortxA8:输出:EMIF_SDRAM_TIM_3_REG 0x501F84EF 回读........

    CortxA8:输出:EMIF_SDRAM_TIM_3_Shdw_REG 0x501F84EF 回读........

    CortxA8:输出:EMIF_SDRAM_REF_CTRL_REG 0x0000093B 回读........

    CortxA8:输出:EMIF_SDRAM_REF_CTRL_Shdw_REG 0x0000093B 回读........

    CortxA8:输出:EMIF_ZQ_CONFIG_REG 0x50074BE4回读........

    CortxA8:输出:EMIF_SDRAM_CONFIG_REG 0x61A04BB0回读........

    CortxA8:输出:EMIF 定时寄存器配置完成.........

    CortxA8:输出:PHY 已就绪!!

    CortxA8:输出:DDR PHY 配置完成

    CortxA8:输出:**** AM335x BeagleBlack 初始化完成

    我们已根据所附的 TI DDR3时序配置工具计算 EMIF 寄存器值。 请验证相同。

    我们已根据随附的 TI Ratioseed xls 文件计算 PHY 寄存器值。 请验证相同。

    我们已在3个电路板中对此进行了检查、所有电路板的运行情况都相同、并且我们没有得到优化的价值。

    这里的问题是、我们没有从 AM3352获取时钟和 DQS 信号。 我们需要找出导致这种情况的根本原因。 您能不能建议同样的原因是什么? 我们是否需要 配置任何寄存器来启用时钟。 我要连接 GEL、该 GEL 已针对303MHz 进行了修改、并已在今天运行。 另请验证是否相同。

    在阅读 DDR3数据表 IS43TR16256A-125KBLI 时、我们看到第14页介绍了模式寄存器 MR1。 地址寄存器 A7表示写入水平开/关。 我们需要设置该位的位置。 我们无法在 GEL 文件中找到相同的文件。 请查看随附的数据表。

    此致、

    Daljeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在原理图中注意到的另一点是:尝试在 DDR_CKE 上添加10k 下拉电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    我们已经在 PCB 中进行了此更改、但没有更改。 优化值仍然为0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Biser、

    我尝试探测 CK 和 CK#、似乎我们得到的是 CK#的300MHz 时钟、而不是 CK 的时钟。 请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在最初的回复中已经指出、您有严重的设计/制造问题。 如果您所测量的是这些示波器屏幕截图上显示的内容、则该板将无法正常工作。 我从未见过此类 DDR 行为。 在我方面,我无法进一步帮助解决这个问题。

    我已通知工厂团队查看此主题。 如果有任何建议、他们会在这里发帖。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Biser、

    为了检查 AM3352是否正在馈送时钟、今天我通过移除 CK 和 CK#引脚上的串行电阻器来断开 DDR3、并且我在同一个引脚上观察到了差分时钟。 请检查所附的波形。

    这似乎是 DDR 组装问题、也可能是 DDR 芯片组出现故障。

    请告诉我另一个想法。

    此致、

    Daljeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -我认为串联电阻对于设置的 I/O 驱动可能太大、这可能是一个问题。 尝试通过增加 I/O 驱动强度来查看问题是否消失

    -您是否在 DRAM 和处理器上打开数据总线的并行端接? 如果是、请禁用此功能、因为您已经有串联电阻器。 或者、尝试移除数据总线上的所有串联电阻并启用 ODT 的测试。 对于 Addr/Ctrl、您可以使用较小的值(例如10欧姆)并查看它是否会改变行为

    -您是否还可以检查您是否具有正确的 CCS 配置。处理器是否处于监控器模式。 有关更多详细信息、请参阅以下 E2E 帖子

    https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/603477

    探测电源,特别是 SoC 上的 VDDS_DDR、DDR_VREF 和存储器侧的 VDDQ、VREF_CA/DQ、并查看它们是否处于正确的电平


    此致、Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Siva、

    今天、我们成功获得了在 CK/CK#上300MHz 的差分时钟、并验证了所有控制信号、即(W#、CS#、RESET#、RAS、CAS、 CKE)、在 AM3352初始化时生效和失效。

    但在数据锁存时、我们不会获得 DQS/DQSn 选通时钟。 下一步、我们需要找到同样的根本原因。

    请查看随附的差分时钟供您参考、并告诉我您的宝贵建议。

    此致、

    Daljeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    根据 Biser 的建议、我们移除了数据、地址/命令和控制信号的串联电阻并运行了测试。

    到目前为止、已启用 ODT、我们在 DDR_Vref 上获得0.74V 电压、在 VDDS_DDR 上获得1.48V 电压。

    从 GEL 文件角度,

    您共享了303MHz 的 GEL 文件。 在我们看到的差异中、

    //
    //DDR3 PHY 参数
    //

    #define CMD_PHY_CTRL_SLAVE_RA比0x80
    #define CMD_PHY_INOP_CLKOUT 0x0

    #define DATA_PHY_RD_DQS_SLAVE_RA比0x40
    #define DATA_PHY_FIFO_WE_SLAVE_RA比0x8C //RD DQS 门
    #define DATA_PHY_WR_DQS_SLAVE_RA比0x00 //0x10
    #define DATA_PHY_WR_DATA_SLAVE_RA比0x72 // 0x80 //写入数据

    #define DDR_IOCTRL_Value (0x18B)

    //
    //EMIF 参数
    //
    #define ALLOPP_DDR3_READ_LAUNT 0x07 //RD_Latency =(CL + 2)- 1.
    #define ALLOPP_DDR3_SDRAM_TIMING1 0x0888A39B //0x0AAAD4EB // 0x0AAAD4EB
    #define ALLOPP_DDR3_SDRAM_TIMING2 0x26517FDA // 0x26377FDA
    #define ALLOPP_DDR3_SDRAM_TIMING3 0x501F84EF //0x501F833F

    #define ALLOPP_DDR3_SDRAM_CONFIG 0x61C05332 //0x61C04AB2//0x61C05332 //终止= 1 (RZQ/4)
    //动态 ODT = 2 (RZQ/2)
    //SDRAM 驱动器= 0 (RZQ/6)
    //CWL = 0 (CAS 写入延迟= 5)
    //CL = 2 (CAS 延迟= 5)
    //ROWSIZE = 5 (14行位)
    //pagesize = 2 (10列位)
    #define ALLOPP_DDR3_REF_CTRL 0x0000093B //0x00000C30 //303 * 7.8us = 0x93B
    #define ALLOPP_DDR3_ZQ_CONFIG 0x50074BE4

    这里有两个问题,

    1. #define DATA_PHY_FIFO_WE_SLAVE_RA比0x8C。 根据 Excel 工作表、我们将获得0x79。 您是如何获得0x8C 的?

    2.在 ISSI DDR3数据表中,我们选择 CL=11,但在 GEL 文件 中,ALLOPP_DDR3_SDRAM_CONFIG 配置为 CL =5,因此对于 CL=11,我们已在   上述附加文件中修改了 ALLOPP_DDR3_SDRAM_CONFIG 和 ALe2e.ti.com/.../2870.AM335x_5F00_SK_5F00_1.2.gelLOPP_DDR3_READ_LATENCY。 请确认值正确。 如果错误,请告诉我们要进行的正确值/更改。

    谢谢、此致、

    Daljeet。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daljeet、

    请根据您的设计更新 DATA_PHY_FIFO_WE_SLAVE_RA比。 我将让 Siva 评论其他设置、但如上所述、请更新 Siva 在先前帖子中给出的建议的观察结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    从软件团队的角度来看,我们只有几个问题:

    根据您的反馈以及我们面临的问题:

    1.如果 DDR3未正确初始化,则写水平可以/将全为零运行,对吧?

    如果写水平全为零,则 DQS 信号不会来自处理器,对吧?

    是否有方法在初始化之前或在任何其他阶段从处理器读取 DDR3模式寄存器?

    4.在 TI 提供的 GEL 文件中,我们看不到 MR1设置,MR1中的 A7设置为“高电平”以进入写电平模式。 那么如何设置该位呢?

    同样,对于软件写入水平调整,我们应该将 MR1 A7设置为“高电平”吗?

    您对所有问题的回答可以帮助我们缩小问题的范围。

    谢谢、此致、

    Daljeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser / Shiva、

    再添加一个查询:

    6、在处理器中、我们看到了一个名为"读写调平控制寄存器"的寄存器、偏移量=DCH

     位31:显示为"1"将触发读写水平调整。

      我们是否设置该位并控制该寄存器中的任何其他参数?

      我在 GEL 文件中看不到任何此类相关设置。

    谢谢  

    Daljeet。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser / Shiva、

    添加到 我之前询问的问题后,我想再添加一个信息:

    这适用于400MHz。

    在探测 DDR 初始化信号(RESET 和 CKE)时、我们发现 CKE 在132uS 内相对于复位高电平变为高电平。 预计时间为500uS。

    为此、我们将 ALLOP_DDR3_REF_CTRL 的值更改为0x3100、而不是0xC30。 进行此更改后、我们看到复位高电平与 CKE 高电平之间存在508uS 差异。

    我们假定这是 GEL 文件中的一个错误,并怀疑在 TI Shared 的 GEL 文件中可能有更多错误设置。

    请告诉我们, 为400 MHz 设置的正确值可能是什么(请不要从 DDR3时序配置工具电子表格中计算 )。 ALLOPP_SDRAM_DDR3_TIMING1、ALLOPP_SDRAM_DDR3_TIMING2、ALLOPP_SDRAM_DDR3_TIMING3、ALLOPP_DDR3_SDRAM_CONFIG、READ_DELA延 时和 DDR3_ZQ_CONFIG

    谢谢、此致、

    Daljeet。