This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何在 TDA4VM 中配置 CSI2编号

Guru**** 2033340 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1184929/tda4vm-how-to-config-csi2-number-in-tda4vm

器件型号:TDA4VM

尊敬的 TI 专家:  

但愿你一切顺利。

在 TDA4 sdk7.03上、我按照参考文献添加了一个新的传感器驱动程序(ov2312-Maxim 9295-96712)  8.12.向 PSDK RTOS - Processor SDK RTOS J721E 添加新的图像传感器(TI.com)。

根据9295和传感器的数据表、输出的数据通道数为2、这2个通道的数据流入 TDA4VM 中的96712。 但我想问的是、如何配置驱动程序代码中的 csi2通道数、使其与9295中的数据兼容。  

非常感谢。

期待您的回复!

此致、

LU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lu、

    您使用的是更低层 PDK 驱动程序还是视觉应用框架? 由于在视觉应用框架中、通常这是在成像模块中设置的、例如、我们可以在 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_05_00_11\imaging\sensor_drv\src\imx390\iss_sensor_imx390.c 文件中突出显示的行中看到 imx390的通道数。  

    静态 IssSensor_CreateParams imx390CreatePrms ={
    SENSOR_SONY_IMX390_UB953_D3、/*传感器名称*/
    0x6、/*i2cInstId*/

    sensor_0_I2C_alias、sensor_1_I2C_alias、sensor_2_I2C_alias、sensor_3_I2C_alias、
    SENSOR_4_I2C_ALIAS、SENSOR_5_I2C_ALIAS、SENSOR_6_I2C_ALIAS、SENSOR_7_I2C_ALIAS
    },/*i2cAddrSensor*/

    SER_0_I2C_ALIAS、SER_1_I2C_ALIAS、SER_2_I2C_ALIAS、SER_3_I2C_ALIAS、
    SER_4_I2C_ALIAS、SER_5_I2C_ALIAS、SER_6_I2C_ALIAS、SER_7_I2C_ALIAS
    },/*i2cAddrSer*/
    /*IssSensor_Info*/


    IMX390_OUT_WIDTH、/*width*/
    IMX390_OUT_HIT-IMX390_meta_height_after、/*高度*/
    1、/*num_exposures */
    vx_false_e、/*line_interleaved*/

    {TIVX_RAW_IMAGE_16_BIT、11}、/*dataFormat 和 MSB [0]*/
    }、
    0、/*meta_height 之前*/
    IMX390_meta_height_after、/* meta_height_after*/
    }、
    iSS_SENSOR_IMX390_FLOCIES、/*功能*/
    Algorithms_iSS_AEWB_MODE_AEWB、/*aewbMode*/
    30、/*fps*/
    4、/*numDataLanes*/
    {1、2、3、4}、/* dataLanesMap*/

    而在 PDK 驱动程序中、我们可以设置 要在 createPrms.instCfg.numDataLanes 中创建参数中使用的通道数

    Rgds、

    Brijesh