This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/SYSBIOSSDK-IND-Sitara:PRU EtherCAT 编译错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617404/rtos-sysbiossdk-ind-sitara-pru-ethercat-compile-errors

器件型号:SYSBIOSSDK-IND-Sitara
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOSTLK110

工具/软件:TI-RTOS

大家好!

我是工业 SDK 的老用户(从 AM335x_SYSBIOS_IND_SDK_1.1.0.4到 SYSBIS_IND_SDK_02.01.03.02)。

由于德州仪器可能会停止支持工业 SDK、因此我决定迁移到具有 PRU_ICSS_Industrial 的处理器 SDK。

我已经下载了所有需要的软件:

  • BIOS_6_46_05_55
  • EDMA3_LLD_2_12_04_28
  • NDK_2_25_01_11
  • PDK_AM335x_1_0_7
  • xdctools_3_32_01_22_core
  • PRU-ICSS-EtherCAT_Slave_01.00.03.01
  • .

我有一个评估板 iceV2和 arm3359。

我已经按照 PRU_ICSS_EtherCAT_User_Guide.pdf 中所述的所有解释进行了操作。

因此、我成功生成了2个 EtherCAT 项目:  

  • EtherCAT_SLAVE_DEMO
  • EtherCAT_SLAVE_FULL (使用 beckoff 源进行修补)

我尝试使用 ccsv7编译这2个 prjocets、并且在链接这2个项目时出现相同的错误:

  • 在 tiescbsp.c 中:"未定义对`Board_enablePhyAutoMDIX'的引用"
  • 在 tisphy_tlk110.c 中:未定义对`Board_getPhyIdentifyStat'的引用 以及一些其他相同的错误。

似乎是缺少库的问题,但我不能管理哪一个!

您能在这个主题上为我提供帮助吗?

非常感谢

Laurence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我已经下载了 PRU-ICSS-EtherCAT_Slave_01.00.04.02、一切正常!
    感谢大家
    Laurence