请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SYSBIOSSDK-IND-Sitara Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS、 TLK110
工具/软件:TI-RTOS
大家好!
我是工业 SDK 的老用户(从 AM335x_SYSBIOS_IND_SDK_1.1.0.4到 SYSBIS_IND_SDK_02.01.03.02)。
由于德州仪器可能会停止支持工业 SDK、因此我决定迁移到具有 PRU_ICSS_Industrial 的处理器 SDK。
我已经下载了所有需要的软件:
- BIOS_6_46_05_55
- EDMA3_LLD_2_12_04_28
- NDK_2_25_01_11
- PDK_AM335x_1_0_7
- xdctools_3_32_01_22_core
- PRU-ICSS-EtherCAT_Slave_01.00.03.01
- .
我有一个评估板 iceV2和 arm3359。
我已经按照 PRU_ICSS_EtherCAT_User_Guide.pdf 中所述的所有解释进行了操作。
因此、我成功生成了2个 EtherCAT 项目:
- EtherCAT_SLAVE_DEMO
- EtherCAT_SLAVE_FULL (使用 beckoff 源进行修补)
我尝试使用 ccsv7编译这2个 prjocets、并且在链接这2个项目时出现相同的错误:
- 在 tiescbsp.c 中:"未定义对`Board_enablePhyAutoMDIX'的引用"
- 在 tisphy_tlk110.c 中:未定义对`Board_getPhyIdentifyStat'的引用 以及一些其他相同的错误。
似乎是缺少库的问题,但我不能管理哪一个!
您能在这个主题上为我提供帮助吗?
非常感谢
Laurence