This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:将 DDR 配置为仅使用 EMIF2

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617148/am5728-configuring-ddr-to-use-only-emif2

器件型号:AM5728

您好!

我们有一个采用 AM5728的定制设计 PCB、我们的 SPL 出现问题、无法启动 U-Boot、我们怀疑这是 EMIF 配置的问题。

我已经密切关注 SPRAC36A 来填充配置值、但是我们的配置看起来与典型配置不同、因为我们使用 EMIF2而不是 EMIF1。 选择 EMIF2是出于 PCB 布局的原因、在设计之前、参考了 TRM 以查找仅使用 EMIF2而不使用 EMIF1的任何问题、但未发现不允许这样做的迹象。

当 EMIF 配置文档中选择1个 EMIF 接口时、似乎默认设置为 EMIF1。 也就是说、看起来 DMM_LISA_MAP_x [1:4]寄存器默认为 EMIF1。

还需要注意的是、EMIF_REGS 结构中包含的 EMIF_DDR_ext_phy_Ctrl_x [1:5]的值不是由电子表格生成的、我们应该对它们执行什么操作吗?

请参阅以下使用的输入数据:

 

输出配置数据:

const 结构 DPLL_params AM572x_DDR3L_532MHz_6728_rev00_PLL_params ={

  .m = 266、

  .n = 4、

  .m2 = 2、

  .m4_H11 = 8

};

const 结构 ctrl_ioregs AM572x_DDR3L_532MHz_6728_rev00_ctrl_ioregs ={

  .ctrl_ddr3ch = 0x80808080、

  .ctrl_ddrch = 0x40404040、

  CTRL_ddrivo_0 = 0x00094A40、

  CTRL_ddrivo_1 = 0x04A52000、

  CTRL_EMIF_SDRAM_CONFIG_ext = 0x0000C123

};

const 结构 DMM_LISA 映射_regs AM572x_DDR3L_532MHz_6728_rev00_DMM_regs ={

  .dm_lisa_map_0 = 0x00000000、

  .dm_lisa_map_1 = 0x00000000、

  .dm_lisa_map_2 = 0x80400100、<-原始值

  .dm_lisa_map_3 = 0xFF020100、<-原始值

  .dm_lisa_map_2 = 0x80400200、<-尝试修复 EMIF2

  .dm_lisa_map_3 = 0xFF020200、 <-尝试修复 EMIF2

  .in_ma_present = 0x1

};

const 结构 EMIF_regs AM572x_DDR3L_532MHz_6728_rev00_EMIF_regs ={

  SDRAM_CONFIG_INIT = 0x61851A32、

  SDRAM_CONFIG = 0x61851A32、

  SDRAM_CONFIG2 = 0x00000000、

  .ref_ctrl = 0x000040F1、

  .ref_ctrl_final = 0x00001035、

  SDRAM_TIM1 = 0xCCCF36AB、

  SDRAM_TIT2 = 0x30457FDA、

  SDRAM_TIM3 = 0x407F83A8、

  READ_IDLE_Ctrl = 0x00050000、

  zq_config = 0x5007190B、

  temp_alert_config = 0x00000000、

  .EMIF_rd_wr_lvl_RMP_ctl = 0x8000000、

  .EMIF_rd_wr_lvl_ctl = 0x00000000、

  .EMIF_DDR_phy_ctlr_1_init = 0x0024400B、

  .EMIF_DDR_phy_ctlr_1 = 0x0E24400B、

  .EMIF_rd_wr_exec_thresh = 0x00000305

};

谢谢、

乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制台上是否有任何错误消息? 如果是、您能否发布它们。

    Steve K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    SPL 调试按预期完成、控制台输出"###错误###请重置电路板### "。

    从该步骤开始加载 U-boot。 运行 U-boot 后、我们无法达到任何硬件断点。

    我们尝试使用填充存储器工具修改 CCS 中的物理存储器、但我们也看不到对寻址存储器的操作。 这正是我认为我们仍然存在 EMIF 配置问题的原因、在通过 SPRAC36A 进行读取时、我可以想到的唯一区别是我们仅使用 EMIF2。

    谢谢、
    乍得