This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:超链接引脚的阻尼寄存器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616998/tms320c6678-damping-registers-for-hyperlink-pins

器件型号:TMS320C6678

您好!

数据表定义了以下引脚的方向:

MCMRXFLCLK 输出(非输入)
MCMRXFLDAT 输出 (非输入)
MCMTXFLCLK 输入 (非输出)
MCMTXFLDAT 输入(非输出)

这真的是正确吗? 如果是、我们认为所需的阻尼寄存 器应该放置在输出侧、但硬件设计指南在图22超链接总线 DSP 到 DSP 连接中没有这样说。

您能澄清吗? `m 数据表说明不正确、我将会漂移。

此致、
Naoki Kawada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    我已将此内容转发给超链接专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为您是说阻尼电阻器不是寄存器、对吧?
    如果是、据我所知、应将它们放置在靠近输出引脚的位置、如硬件设计指南中所示、这意味着数据说明错误。 因此、您的理解应该是正确的。
    如果我的理解正确、数据表中的描述应该是:
    MCMRXFLCLK ->输入
    MCMRXFLDAT ->输入
    MCMTXFLCLK ->输出
    MCMTXFLDAT ->输出

    如果对时钟 MCMRXFLCLK 有疑问、我认为接收数据管脚(MCMRXFLDAT)不能是输出缓冲器... 让我与工厂团队确认这一点。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、

    数据手册的描述和缓冲区类型正确无误。  如初始帖子所示、硬件设计指南中的图是错误的。  FLLCLK 和 FLDAT 引脚的名称与信号方向相反。  我不知道引脚命名的历史、但 KeyStone-I 和 KeyStone-II 中的超链接始终是如此

    Naoki、

    您回答正确、HDG 中的图提供了不正确的信息。  数据手册正确、EVM 原理图正确。  此外、数据引脚上不需要串联阻尼电阻器、而只需要时钟引脚。  请注意、这种制图错误并不重要、因为这些网络必须较短、因为这是一个芯片到芯片接口。  网络中任何位置的串联阻尼电阻器都将提供足够的反向端接、以防止过冲和振铃。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan 和 Tom、您好!

    感谢你的帮助。 好的、我会向客户建议相同的方法。 我现在关闭线程。

    此致、
    Naoki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢对引脚名称的澄清。

    此致、
    Yordan