工具/软件:Linux
您好!
我们的公司将 快速向 EMMC 提供服务,现在是 大规模生产,我们需要加快速度。
您能不能为快速闪存进行探测、该怎么做?
祝您好运!
徐锡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
我们的公司将 快速向 EMMC 提供服务,现在是 大规模生产,我们需要加快速度。
您能不能为快速闪存进行探测、该怎么做?
祝您好运!
徐锡
您好!
通常使用自定义闪存实用程序或标准 DFU 方法通过 USB 完成。
有关 DFU 用法的信息、请参阅软件开发人员指南
此致、
RK
徐锡
有许多方法可以将工厂电路板刷写到 eMMC。
步骤1:将电路板置于 u-boot 提示符。
步骤2:使用 DFU 通过 DFU-util 从 PC 刷写 eMMC
或
步骤2:使用"ums"命令通过 mksdboot.sh 从 PC 闪存 eMMC。
步骤1:
1) 1)使用外设引导模式和 DFU。 请参阅此链接以了解该概念。
请注意,本应用手册基于3.14发行版(GLSDK 7.01发行版),在最新的 PSDKLA 3.02.x 发行版上,情况发生了很大变化。 因此、此处提到的构建步骤将不适用于最新版本。 但您可以参考了解有关如何使用 DFU 刷写 eMMC 的概念。
对于最新版本、如何将电路板启动到 u-boot、 请使用此处提到的步骤
步骤2:使用"ums"(USB 大容量存储)方法刷写 eMMC
这很简单、 使用步骤1将电路板调至 u-boot 提示符。
从 u-boot 提示符:
=>第0个 MMC 1
此命令将 eMMC 设备作为存储设备(/dev/sdX)公开到 Ubuntu PC、其他用户可以安装和分区、格式化文件并将其复制到设备。
使用标准的 mksdboot 工具创建 eMMC SD 卡。
从 PC:
$ sudo ${INSTALL_DIR}/bin/mksdboot.sh --device /dev/sdY --SDK ${INSTALL_DIR}
步骤2 (使用 DFU)
从 u-boot 提示符
=> env 默认-a
=> setenv dfu_alt_info ${dfu_alt_info_eMMC}
=> DFU 0 MMC 1
有关如何从 PC 下载 eMMC 磁盘映像的信息、请参阅 www.ti.com/.../sprac33.pdf 中的步骤6
此致
Ravi