This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA725:用于大规模生产的 eMMC 快速闪存方法

Guru**** 2556870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614705/linux-dra725-emmc-fast-flash-method-for-mass-production

器件型号:DRA725

工具/软件:Linux

您好!

  我们的公司将 快速向 EMMC 提供服务,现在是 大规模生产,我们需要加快速度。

  您能不能为快速闪存进行探测、该怎么做?

  祝您好运!

  徐锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 EMMC 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常使用自定义闪存实用程序或标准 DFU 方法通过 USB 完成。

    有关 DFU 用法的信息、请参阅软件开发人员指南

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Automotive_Software_Developers_Guide#Device_Firmware_Upgrade_.28DFU.29

    此致、
    RK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RK、

    EMMC  必须具有使用 DFU 的分区,但我将在 uboot 上进行分区,我应该怎么做。

    此致、

    徐锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐锡

    有许多方法可以将工厂电路板刷写到 eMMC。

    步骤1:将电路板置于 u-boot 提示符。

    步骤2:使用 DFU 通过 DFU-util 从 PC 刷写 eMMC

    或  

    步骤2:使用"ums"命令通过 mksdboot.sh 从 PC 闪存 eMMC。

    步骤1:

    1) 1)使用外设引导模式和 DFU。 请参阅此链接以了解该概念。  

    请注意,本应用手册基于3.14发行版(GLSDK 7.01发行版),在最新的 PSDKLA 3.02.x 发行版上,情况发生了很大变化。 因此、此处提到的构建步骤将不适用于最新版本。 但您可以参考了解有关如何使用 DFU 刷写 eMMC 的概念。

    对于最新版本、如何将电路板启动到 u-boot、 请使用此处提到的步骤    

    步骤2:使用"ums"(USB 大容量存储)方法刷写 eMMC

    这很简单、 使用步骤1将电路板调至 u-boot 提示符。

    从 u-boot 提示符:

    =>第0个 MMC 1

    请参阅    

    此命令将 eMMC 设备作为存储设备(/dev/sdX)公开到 Ubuntu PC、其他用户可以安装和分区、格式化文件并将其复制到设备。

    使用标准的 mksdboot 工具创建 eMMC SD 卡。

    从 PC:

    $ sudo ${INSTALL_DIR}/bin/mksdboot.sh --device /dev/sdY --SDK ${INSTALL_DIR} 
    

    步骤2 (使用 DFU)

    从 u-boot 提示符

    => env 默认-a

    => setenv dfu_alt_info ${dfu_alt_info_eMMC}

    => DFU 0 MMC 1

    有关如何从 PC 下载 eMMC 磁盘映像的信息、请参阅 www.ti.com/.../sprac33.pdf 中的步骤6

    此致

    Ravi