This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:在评估板上使用 NAND 闪存代码进行 PCIe 引导时出现问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVMPCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616034/ccs-tms320c6678-pcie-boot-with-nand-flash-code-at-evaluation-board-problem

器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他器件:TMDXEVMPCI

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个带 TMDXEVMPCI 适配卡的 TMS320C6678EVM。

我在 NAND 闪存中对代码进行了编程、并使用以下链接在 PC 上进行了测试。(processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_BOOT_C66x


我的问题是、

当我将 EVM 引导模式设置为 NAND 引导时、我的 PC 无法识别 PCIe 卡。

当我将 EVM 引导模式设置为 PCIe 引导时、我的 PC 会识别 PCIe 卡、但 NAND 闪存中的编程代码不会加载到电路板上。

如何使电路板在加电时加载 NAND 映像并通过 PC 重新对其进行识别? (即使用我的 PC O/S 运行 NAND 闪存代码)

此致、

星型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stellaris:

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用了什么 PCIe 引导代码? 在 NAND 中对代码进行编程时、您知道是否执行了 PCIe 引导代码? 例如、什么是寄存器0x2620358? 0x262015c? 0x21800004? 0x21801728? 寄存器转储是否与您编程的内容匹配?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    由于早期器件中存在启动错误、C6678 EVM 具有从 SEEPROM 运行的 IBL。  此 IBL 具有额外的 PCIe 配置写入、使其在 PC 中枚举。  这一点在以前的场合已经讨论过。  应就此主题进行一个或多个 E2E 讨论。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    您的意思是,当非 PCIe 引导模式时,我应该运行一些附加的 PCIe 初始化过程?

    我是否可以参考任何示例 C PCIe 引导代码?

    此致、

    星型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 pdk_c667x_2_0_x\packages/ti\boot\IBL\src\device\c66x\c66xinit.c、IBL_enable_pcie 权变措施

    此致、Eric