主题中讨论的其他器件:TMDXEVMPCI
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有一个带 TMDXEVMPCI 适配卡的 TMS320C6678EVM。
我在 NAND 闪存中对代码进行了编程、并使用以下链接在 PC 上进行了测试。(processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_BOOT_C66x
我的问题是、
当我将 EVM 引导模式设置为 NAND 引导时、我的 PC 无法识别 PCIe 卡。
当我将 EVM 引导模式设置为 PCIe 引导时、我的 PC 会识别 PCIe 卡、但 NAND 闪存中的编程代码不会加载到电路板上。
如何使电路板在加电时加载 NAND 映像并通过 PC 重新对其进行识别? (即使用我的 PC O/S 运行 NAND 闪存代码)
此致、
星型