This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM368:在 H.264编码上出现马赛克

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/607350/linux-tms320dm368-mosaic-occurs-on-h-264-encode

器件型号:TMS320DM368

工具/软件:Linux

当我使用368对视频进行编码时,出现马赛克,我是否应该对参数进行更改?

以下是我的编码参数:

参数= envp->params? envp->params:&defaultParams;
dynParams = dynp->Params? envp->dynParams:&defaultDynParams;

/*
*设置编解码器参数。 我们向上舍入高度以适应
*编解码器的对齐限制
*
params->maxWidth = envp->imageWidth;
params->maxHeight = dmi_Roundup (envp->imageHeight、CODECHEIGHTALIGN);
params->encodingPreset = XDM_HIGH_SPEED;
if (colorspace =colorspace_YUV420PSRI){
params->inputChromaFormat = XDM_YUV_420SP;
}否则{
params->inputChromaFormat = XDM_YUV_422ILE;

params->reconchromaFormat = XDM_YUV_420SP;
params->maxFrameRate = envp->videoFrameRate;

params->rateControlPreset = IVIDEO_NONE;
params->maxBitRate = 500000;
dynParams->targetBitRate = params->maxBitRate;
dynParams->inputWidth = envp->imageWidth;
dynParams->inputHeight = envp->imageHeight;
dynParams->refFrameRate = params->maxFrameRate;
dynParams->targetFrameRate = params->maxFrameRate;
dynParams->InterFrameInterval =0;

下面是我保存的错误视频

e2e.ti.com/.../FILE_5F00_264_5F00_0033-_2D00_-_6F522C67_.MP4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用哪种软件? IPNC RDK/DVSDK? 及其版本。 您能否提供有关您的用例的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了 DVSDK 4_02_00_06,您能给我一些建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供以下详细信息:

    1.您正在使用的 H264编码器版本。

    2.视频分辨率。

    同时也意味着您可以尝试设置以下内容:

    params->encodingPreset = XDM_HIGH_QUALITY

    2. rcAlgo = VBR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    上述问题是否有更新? 如果问题得到解决、请关闭此主题。