This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320DM368:CCS 和 DVSDK 安装错误。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616688/ccs-tms320dm368-ccs-and-dvsdk-installing-error

器件型号:TMS320DM368

工具/软件:Code Composer Studio

我购买 了新 的 TI DM368评估套件。 DVSDK 和 CCS 未在我 的17.04 Ubuntu 64位中安装。 请告诉我这些软件是什么、可用的位置、如何安装、操作系统和软件的兼容性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从 CCS 的角度来看、我们尚未正式支持 Ubuntu 17.04、因此未在此版本上进行测试。 但是、我在其功能列表中找不到任何看似阻塞的内容、因此很可能会正常工作。

    不过、DVSDK 相当旧、在正确安装和构建其组件时可能会遇到其他问题。

    由于我对 DVSDK 没有太多经验、我将此帖子重定向给可能更有能力为您提供帮助的人。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果有这些帮助、您也可以使用它。