请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM368 工具/软件:Code Composer Studio
我购买 了新 的 TI DM368评估套件。 DVSDK 和 CCS 未在我 的17.04 Ubuntu 64位中安装。 请告诉我这些软件是什么、可用的位置、如何安装、操作系统和软件的兼容性。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我购买 了新 的 TI DM368评估套件。 DVSDK 和 CCS 未在我 的17.04 Ubuntu 64位中安装。 请告诉我这些软件是什么、可用的位置、如何安装、操作系统和软件的兼容性。