This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320DM365:720采集和调整器

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610496/compiler-tms320dm365-720-capture-and-resizer-for-720

器件型号:TMS320DM365

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我使用的 DM365具有720p 捕获功能、我想在流水线中使用电阻器。 到目前为止、我使用的是704x576捕获、并且我的电阻器没有问题。 现在我 已将捕获更改为720x576、我的电阻器无法与720x576的输出配合使用。 我检查了代码、发现它失败了、因为720不是32的倍数、它返回错误。 我把它全部改为16、它开始处理底部的一些垃圾。 我还注意到、我的帧速率也下降了。  


我的 RDK 版本为5.1.0。


有人能帮我解决这个问题吗?  附加的是输出的快照。

非常感谢、


此致、

Swathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在寻找的实际配置是什么?

    默认情况下,v5.1软件已支持 PAL/NTSC 分辨率。