请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 尊敬的香榭丽舍
CLKOUT1和 AM3352的温度之间是否存在任何关系?
我的客户发现 AM3352的结温增加了5C (79C -> 84C)、而通过在 SYSBOOT[5]引脚中设置"0"来禁用 CLKOUT1。
这种情况是否合理?
实际上、我客户的系统配置如下、A 是 CLKOUT1 24MHz、'DIV/2'是用于分频 CLKOUT 时钟的外部器件。(24MHz -> 12MHz)
由于我们建议不应将 CLKOUT1用于外部器件时钟、因此他们删除了"DIV/2"器件并禁用了 CLKOUT1、但发现 AM3352的结温增加了5C (79C -> 84C)。
他们想知道这种情况是否合理。
谢谢、此致、
SI