This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:禁用 CLKOUT1时出现热问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614514/am3352-thermal-issue-with-clkout1-disabled

器件型号:AM3352

尊敬的香榭丽舍

CLKOUT1和 AM3352的温度之间是否存在任何关系?

我的客户发现 AM3352的结温增加了5C (79C -> 84C)、而通过在 SYSBOOT[5]引脚中设置"0"来禁用 CLKOUT1。

这种情况是否合理?

实际上、我客户的系统配置如下、A 是 CLKOUT1 24MHz、'DIV/2'是用于分频 CLKOUT 时钟的外部器件。(24MHz -> 12MHz)

由于我们建议不应将 CLKOUT1用于外部器件时钟、因此他们删除了"DIV/2"器件并禁用了 CLKOUT1、但发现 AM3352的结温增加了5C (79C -> 84C)。

他们想知道这种情况是否合理。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    他们如何将 SYSBOOT5设置为低电平? 它们是否将其直接接地?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它被下拉至 GND 以将其设置为低电平。

    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下拉电阻器还是直接连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下拉电阻器连接。

    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设计中是否使用 SYSBOOT5引脚实现任何其他功能? 电阻值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    100K 欧姆。 SYSBOOT5引脚仅用于引导模式控制、它通过上拉/下拉电阻器(100K 欧姆)连接到 GND 或 VCC。

    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎消除了 SYSBOOT 引脚。 它们能否禁用 CLKOUT1并断开与外部分频器的连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我说过的、当它们通过下拉 SYSBOOT[5]引脚禁用 CLKOUT1并断开与外部分压器的连接时、热温度增加了5C。 是否有其他方法禁用 CLKOUT1?

    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我从您之前的帖子中不明白连接已断开。 我看不到这应该提高芯片温度的原因。 这是单个板、还是它们在多个板上看到相同的问题?