This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:指令执行错误

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616050/am5728-instruction-execution-wrong

器件型号:AM5728

您好!

我对 AM5728 "mov"指令有一个问题。

请参阅以下内容。

请 注意第3行。

MOV R8,#0--- 这种结果是错误的。 R8不是"0"。 结果是 R8=00000200 (以前的数据仍然有效。)

另请注意第15行。

添加 R1、R8、r0 --- 这种结果也是错误的。

此症状仅发生在一个设备上。  无法复制其他设备此问题。  AM5728的修订版本为修订版1.1、而非修订版2.0。

您如何看待这种错误的执行? 原因是什么、您认为吗?

请告诉我。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    除非您对整个设置(包括硬件和软件)提供完整和详细的说明、否则我们无法提供说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biser - San:

    感谢您的快速回复。

    下面是错误指令执行的其他情况。

    请比较我之前发布的案例。

    如您所见、错误在同一地址的指令中发生两次。

    客户认为 此错误是由于程序代码被破坏而发生的。 因此、客户希望估计可能出现的故障。

    下面是客户的请求。
    1.当程序代码转换为该问题时,出现此问题的可能性如何?
    2、寄存器、高速缓存、内部总线、DRAM 或类似问题可能发生的地方。

    感谢您的支持。

    此致、

    Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请阅读我之前的帖子并提供所需的反馈。 在完成此操作之前、我不能对您的请求采取任何行动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biser-San:

    感谢您的持续合作。

    有关您的请求、请参阅以下内容。

    器件--具有1.176GHz 的 AM5728

    OS:不是 Linux

    此错误大约每天发生一次。

    此程序代码适用于客户的独特应用程序。 它不是操作系统。  发生此错误时、应用程序停止、但操作系统仍在运行。

    温度与 此症状无关。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、

    Michi