This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:DE 模式下的 LCD

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613669/linux-am3354-lcd-in-de-mode

器件型号:AM3354

工具/软件:Linux

您好!

我们将采用 DE 模式的 TFT LCD (控制器:HX8264-D)(而不是 HSYN/VSYNC 模式)与使用 AM3354处理器的定制板(TI SDK 03.03、内核:4.4.41)配合使用。

我们无法在.dts 文件中找到用于设置 DE 模式参数的驱动程序详细信息(例如:水平模式消隐、垂直模式消隐、最小 DE 设置/保持时间等)

您能建议如何修改 AM335x-EVM.dts 文件以支持 DE 模式吗?

注意:目前、DTS 文件支持以下所述的 HSYNC/VSYNC 模式(需要将其更改为 DE 模式、请在本帖子末尾找到所附的 DE 模式参数示例图像文件):

当前 DTS:

面板{
               兼容="ti、tilcdc、panel ";
               状态="正常";
               pinctrl-names ="default";
               pinctrl-0 =<&LCD_PINS_s0>;
               面板信息{
                       交流偏置          =<255>;
                       AC-BIAS-INtrpt   =<0>;
                       dma-burse-SZ     =<16>;
                       bpp              =<24>;
                       FDD              =<0x80>;
                       同步边沿        =<0>;
                       SYNC-Ctrl        =<1>;
                       栅格顺序     =<0>;
                       FIFO-TH          =<0>;
               };

               显示时序{
                       本机模式=<&timing0>;
                       ting0:800x480p62{
                               时钟频率=<30000000>;
                               hactive =<800>;
                               Vactive =<480>;
                               前沿=<40>;
                               后沿=<88>;
                               HSYNC-LEN =<48>;
                               后沿=<32>;
                               垂直前沿=<13>;
                               vsync-len =<3>;
                               HSYNC-ACTIVE =<1>;
                               vsync-active =<1>;
                       };
               };
       };

此致、

Bibplab Kundu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bibplab、

    您可以在中找到驱动程序绑定详细信息 /board-support/linux- /Documentation/devicetree/bindings/display/panel/display-timing.txt 文件。
    您应该具有取消激活属性以使用 DE 模式。

    此致、
    Kemal