This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:UHS SD 卡 I/O 电压

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, TPS65916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615674/am5718-uhs-sd-card-i-o-voltage

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件:TPS659037TPS65916

尊敬的团队:

我们使用的是 AM571x CPU 的 SD-3.0控制器、能否在 IO 线路上使用固定1.8V 信号@主机控制器(MMC1和 MMC3)上固定的 VDDshv8 (数据和命令)、并且仅与 UHS 卡配合使用。 这对上电周期有什么影响吗?

无论 SD2.0或 SD3.0卡在上电周期中,IO 线路是否需要始终为3.3?

谢谢、

Vamshi G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请阅读 SD 规格。 在初始化阶段、所有 SD 卡以3.3V I/O 电压进行连接。 然后、如果主机检测到 UHS 卡、它会将 I/O 电压切换至1.8V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您的回答。 从 Am571x 数据表中,我看到下表,这是否意味着它允许电压切换?

    Inline image 1

    上表为@ pg-145表5-5建议的操作条件。

    在上表中、我采用了另一种方法、即在卡初始化期间、也可以从控制器端配置1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM571x 设计必须使用的 PMIC 是 TPS65916或 TPS659037。 这些 PMIC 的 LDO1用于为 VDDSHV8供电、后者为 MMC1 I/O 单元供电。 接口上的外部上拉电阻器也使用相同的电压、但 SD 卡固定框架电源的电压必须为3.3V。 LDO1可在软件控制下切换至1.8V。 请参阅 AM571x IDK 原理图以获取参考: "="">">www.ti.com/.../tmdxidk5718 文档  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您的回答。 我知道初始 IO 电压为3.3V、当然 SD 卡盒电源始终为3.3V (独立电源、而不是 LDO1)。

    我计划 将 NVT4857UK 电压转换器与 AM571x 的 SD 3.0主机控制器配合使用、但恐怕此 IC 的输入电压限制仅高达1.8V、在卡初始化期间、SD 控制器提供您提到的3.3V 电压。

    请提供您的意见。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到使用电压转换器的目的是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    在我们的设计中、SD 走线长度超过200mm、但 SD 只能支持最大100mm、因此我将使用它。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、您应该考虑从两侧的 LDO1电压为其供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    考虑使用 LDO1电压为其供电=>初始 LD01必须配置3.3V 电压、如果我错了、请纠正我的问题
    两侧=>?? (我没有得到)

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、LDO1默认为3.3V。 至于电平转换器、它是否没有2个电源、每侧一个?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    电平转换器不支持3.3的输入电压、最大输入电压仅在主机侧为1.8V、卡侧为3.3V。

    主机侧电压电平限制为1.8V 是这里的问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您应该选择另一个适合此用例的电平转换器、如上所述。