主题中讨论的其他器件:TPS659037、 TPS65916
尊敬的团队:
我们使用的是 AM571x CPU 的 SD-3.0控制器、能否在 IO 线路上使用固定1.8V 信号@主机控制器(MMC1和 MMC3)上固定的 VDDshv8 (数据和命令)、并且仅与 UHS 卡配合使用。 这对上电周期有什么影响吗?
无论 SD2.0或 SD3.0卡在上电周期中,IO 线路是否需要始终为3.3?
谢谢、
Vamshi G.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我们使用的是 AM571x CPU 的 SD-3.0控制器、能否在 IO 线路上使用固定1.8V 信号@主机控制器(MMC1和 MMC3)上固定的 VDDshv8 (数据和命令)、并且仅与 UHS 卡配合使用。 这对上电周期有什么影响吗?
无论 SD2.0或 SD3.0卡在上电周期中,IO 线路是否需要始终为3.3?
谢谢、
Vamshi G.
AM571x 设计必须使用的 PMIC 是 TPS65916或 TPS659037。 这些 PMIC 的 LDO1用于为 VDDSHV8供电、后者为 MMC1 I/O 单元供电。 接口上的外部上拉电阻器也使用相同的电压、但 SD 卡固定框架电源的电压必须为3.3V。 LDO1可在软件控制下切换至1.8V。 请参阅 AM571x IDK 原理图以获取参考: "="">">www.ti.com/.../tmdxidk5718 文档