This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM335x:Yocto Build 返回错误

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615938/am335x-yocto-build-returns-error

工具/软件:Linux

大家好、

 我们从 Variscite 公司购买了一些开发板,并希望构建 Yocto 项目,并按照下面的说明链接:

http://variwiki.com/index.php?title=VAR-SOM-AM33_Yocto_Krogoth_Build

主机系统为 Linux 14.04 LTS、但我们始终报告错误:

WRNING:没有适用于以下各项的配方:
 /home/xxx/yocto_varsomam33/tisdk/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-multimedia/libav/libav_9.16.bbappend
 /home/xxx/yocto_varsomam33/tisdk/sources/meta-processor-sdk/recipes-core/udev/udev_182.bbappend
错误:不提供"tisdk-rootfs-image"
错误:跳过 tisdk-rootfs-image:与机器 Arago 不兼容(不在 compatible 机器中)

希望能回答

此致

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是第三方电路板、TI 分布式处理器 SDK Linux 不直接支持该电路板。 我注意到您正在参考 Varscite wiki。 请联系 Variscite 寻求支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢