请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Linux
大家好、
我们从 Variscite 公司购买了一些开发板,并希望构建 Yocto 项目,并按照下面的说明链接:
http://variwiki.com/index.php?title=VAR-SOM-AM33_Yocto_Krogoth_Build
主机系统为 Linux 14.04 LTS、但我们始终报告错误:
WRNING:没有适用于以下各项的配方:
/home/xxx/yocto_varsomam33/tisdk/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-multimedia/libav/libav_9.16.bbappend
/home/xxx/yocto_varsomam33/tisdk/sources/meta-processor-sdk/recipes-core/udev/udev_182.bbappend
错误:不提供"tisdk-rootfs-image"
错误:跳过 tisdk-rootfs-image:与机器 Arago 不兼容(不在 compatible 机器中)
希望能回答
此致
艾伦