This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP-L138:OMAP-L138 LCDK 的人脸检测演示问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615653/ccs-omap-l138-face-detect-demo-issue-with-omap-l138-lcdk

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我希望大家能帮我解决这个问题。

我购买了 OMAP-L138 LCDK 套件、以查看此电路板在视频处理方面的功能、并使用该处理器开始数字信号处理方面的调查。  

最近、我尝试获取人脸检测演示、该演示是 c6sdk_02_00_00_00软件包的一部分。 我在 http://processors.wiki.ti.com/index.php/BIOS_C6SDK_2.0_User_Guide#Face_Detect_Demo 网站上阅读了设置演示的说明,但在使用 CCS v5.1中的调试或发布来编译空洞项目时,控制台会显示以下消息:“Invalid directory,gmake:target‘all’not remake because of errors”。 此问题无法编译。 我只是想知道我做了些什么错误吗?或者我必须改变我不知道的东西。  

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

谢谢!

Felipe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、这是2012年之前发布的传统软件、我们不再在此器件上支持该软件。 该软件可按原样下载和使用、但目前我们仅支持这些器件上的 Processor SDK。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul 感谢您的回答。
    还可以使用支持的软件在 OMAP-L138 LCDK 中获取人脸检测演示(或代码)?

    此致。

    Felipe