请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我希望大家能帮我解决这个问题。
我购买了 OMAP-L138 LCDK 套件、以查看此电路板在视频处理方面的功能、并使用该处理器开始数字信号处理方面的调查。
最近、我尝试获取人脸检测演示、该演示是 c6sdk_02_00_00_00软件包的一部分。 我在 http://processors.wiki.ti.com/index.php/BIOS_C6SDK_2.0_User_Guide#Face_Detect_Demo 网站上阅读了设置演示的说明,但在使用 CCS v5.1中的调试或发布来编译空洞项目时,控制台会显示以下消息:“Invalid directory,gmake:target‘all’not remake because of errors”。 此问题无法编译。 我只是想知道我做了些什么错误吗?或者我必须改变我不知道的东西。
如果有任何帮助、我们将不胜感激!
谢谢!
Felipe。