This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:DDR3布局、ADDR_CTRL 的每条布线过孔

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615519/66ak2g02-ddr3-layout-vias-per-trace-for-addr_ctrl

器件型号:66AK2G02

大家好、

 

根据 K2G 数据表、表7-11、ADDR_CTRL 布线组每条布线的最大过孔数量为3 (请参见编号 CARS316)。

ADDR_CTRL 拓扑使得 很难满足这一要求。 例如、DDR_CK 的迹线在参考设计 K2G EVM 板上有7个过孔。 这7个过孔用于:K2G 处理器、第一个 DDR 器件(用于 ECC)、第二个 DDR 器件、第三个 DDR 器件、第四个 DDR 器件、第五个 DDR 器件和终端电阻器。

只要我们有多个 DDR 器件、就无法满足此要求。 表底部的注释(1)允许我们扩展过孔数量、但需要进行详细的信号完整性分析以确认这一点。

 

因此、

如何使用 三个16位 DDR3L 器件(一个用于 ECC)将 ADDR_CTRL 组中的布线的过孔数量限制为3?

 

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我确实检查了 K2G EVM 上地址/命令行上的过孔数量是否为6或7、您认为正确、但是我们对该设计进行了广泛的仿真、以确保保持信号完整性、如脚注中所建议的那样。 无论如何、我认为3是限制性的、我将与数据表团队讨论这一点。 通常、这些表中包含的值是我们认为在客户未进行任何仿真的情况下工作的绝对最大值。 由于这个接口并不能很好地解决布局问题、这些最大值被设定为极低的。  

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    感谢您的回答。

    让我随时了解数据表团队所说的内容。

    最后、我想知道我可以放置多少个过孔、而无需进行大量仿真来验证信号完整性、 如果数字实际上是3、问题就回到了我们如何使用三个16位 DDR3L 器件在 ADDR_CTRL 组中针对迹线达到该数字。

    感谢你的帮助。

    -Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    简而言之、您不能这样做。 对于三个16位器件、每个地址命令行都有四到五个通孔、一个用于从 K2G 转义、每个 DDR 存储器一个、可能还有一个用于连接终端电阻器。 我将检查这一点、因为这是一种非常常见的配置。 我要说 DDR3接口上的仿真已经接近必要。 此接口并非以最高速度运行、但对于其他 KeyStone II 器件、我们始终建议您务必使用它。
    此致、
    Bill