This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:J6是否可以将 PCIe RC 与本地生成的 PCIe 时钟配合使用?

Guru**** 2562040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615638/dra756-does-j6-can-use-pcie-rc-with-locally-generated-pcie-clock

器件型号:DRA756

您好、专家:

我们的客户希望使用 PCIe 作为 RC 模式连接到外部 WiFi 模块。

他们希望使用内部 DPLL_PCIe 生成100MHz 时钟并将该时钟发送到 WiFi 模块。

使用 PCIe 与 WiFi 模块通信。

J6是否支持此用户案例、默认 ProcessorSDK 是否包含使用内部 DPLL_PCIe 时钟工作 RC 模式驱动程序?

此致!

韩涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    作为侧注、如果您要检查特定场景是否合理、可以尝试使用时钟树工具(CTT)并进行 DPLL_PCIe 演示配置。 工具如下 :www.ti.com/.../clocktreetool

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    此处讨论了100MHz 时钟:

    e2e.ti.com/.../614246

    此致、

    Mariya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mariya 和 Alex:

    感谢您的建议。

    我们将使用内部 DPLL_PCIe 100MHz 时钟发送到 WiFi 模块。 第一个版本的硬件将保持外部串行器/解串器时钟和 DNP IT、以降低 DPLL_PCIe 100MHz 抖动无法满足 WiFi 模块请求的风险。

    此致!

    韩涛