请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320TCI6614 工具/软件:Linux
有关交换的中断事件的问题
CIC3_OUT0~CIC3_OUT32从 CIC3 (芯片中断控制器)到 AINTC (Arm
中断控制器)。
例如如何使 GPINT0 (CIC3:事件编号33)成为 AINTC 的事件
事件编号94~126?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
有关交换的中断事件的问题
CIC3_OUT0~CIC3_OUT32从 CIC3 (芯片中断控制器)到 AINTC (Arm
中断控制器)。
例如如何使 GPINT0 (CIC3:事件编号33)成为 AINTC 的事件
事件编号94~126?