This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320TCI6614:如何将 CIC3中断事件配置到 TCI6614上的 AINTC

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615298/linux-tms320tci6614-how-to-config-cic3-interrupt-event-to-aintc-on-tci6614

器件型号:TMS320TCI6614

工具/软件:Linux

有关交换的中断事件的问题
CIC3_OUT0~CIC3_OUT32从 CIC3 (芯片中断控制器)到 AINTC (Arm
中断控制器)。

例如如何使 GPINT0 (CIC3:事件编号33)成为 AINTC 的事件
事件编号94~126?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan