This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:如何在 TDA3x 中实现具有隔行格式视频的环视用例。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613162/tda3-how-to-implement-surround-view-usecase-with-video-fo-interlaced-format-in-tda3x

器件型号:TDA3

大家好

我对 Vision SDK 用例有疑问。

我正在尝试通过修改 VisionSDK 的 TDA3x 用例示例来实现环视用例。
我要实现的是将 BT656格式的视频输入到 VIP、执行环视处理以及从 DSS 以 NTSC 格式输出视频的用例。

因此、我为 TDA3x EVM 修改了 VisionSDK 的环视用例样本、并实施了该示例、以便能够将 BT656格式的视频输入到 VIP (扫描格式为隔行格式)。
我修改的用例示例是一个环视用例示例、它使用 VIP 输入 LVDS、该示例包含在适用于 TDA3x EVM 的 VisionSDK 中。

然而、当这个修改后的采样被执行时、只使用一侧字段(奇数字段或者偶数字段)的视频。
因此、环视图像不会成为正确的图像。

在此用例示例中、我应该如何使用帧形式的隔行视频、而不是单侧场形式的视频?

此致、
Tetsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tetsuya、

    VIP 一次捕获一个字段、在 TDA3x 上没有 DEI。 因此、您需要合并代码中的两个字段并从中创建一个完整的帧。
    您可能可以为帧分配缓冲区,并为两个字段分配起始地址和起始+行大小地址,然后将间距保持为 linesize*2。 这应该起作用、但尚未尝试过。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh  

    感谢您的回答!

    我参考您的建议来尝试一下。
    此外、如果出现我想问的问题、请让我提出一个问题。

    此致、
    Tetsuya