请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3
大家好我对 Vision SDK 用例有疑问。
我正在尝试通过修改 VisionSDK 的 TDA3x 用例示例来实现环视用例。
我要实现的是将 BT656格式的视频输入到 VIP、执行环视处理以及从 DSS 以 NTSC 格式输出视频的用例。
因此、我为 TDA3x EVM 修改了 VisionSDK 的环视用例样本、并实施了该示例、以便能够将 BT656格式的视频输入到 VIP (扫描格式为隔行格式)。
我修改的用例示例是一个环视用例示例、它使用 VIP 输入 LVDS、该示例包含在适用于 TDA3x EVM 的 VisionSDK 中。
然而、当这个修改后的采样被执行时、只使用一侧字段(奇数字段或者偶数字段)的视频。
因此、环视图像不会成为正确的图像。
在此用例示例中、我应该如何使用帧形式的隔行视频、而不是单侧场形式的视频?
此致、
Tetsuya