请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCI6638K2K 您好!
我对 SerDes 用户 指南(SPRUHO3A)中"19.2环回"的 LB_FEP (远端回送)有疑问。
显示了"图19-1。 "19.2 环回"中的"内部环回模式"。
客户希望设置所述参数
-表14-3. PHY-A 的 TX 驱动器寄存器信号
-表14-4. PHY-B 的 TX 驱动器寄存器信号
在"TX"块中。
用户能否在环回模式下设置这些参数?
也就是说、"预加重"在"远端回送模式"下可用吗?
此致、
Ohhashi 女士